Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Kosmetik  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Kosmetik finden Sie am Ende der Seite
„Kosmetik“
Überbegriffe
AbschminkpadsAbschminkpads
Nutzen Sie diese Pads, um Schminkreste von Ihrer Haut aufzunehmen und sie für die weitere Pflege vorzubereiten.
AugenmaskeAugenmaske
Mit diesen Masken können Sie Schwellungen und Schmerzen mit Hilfe von Kälte- bzw. Wärmebehandlung wirksam bekämpfen.
GesichtscremeGesichtscreme
Die unterschiedlichen Zonen Ihrer Gesichtshaut als auch Ihr Hauttyp bedürfen spezielle Pflegeprodukte.
GesichtspflegeölGesichtspflegeöl
Beugen Sie regelmäßig der Hautalterung vor, nutzen Sie enstprechende Hautkuren, um sie gesund und schön zu halten.
GesichtssaunaGesichtssauna
Dampfpartikel dringen tief in Ihre Gesichtshaut ein, die Haut wird geschmeidiger und gewinnt an Spannkraft.
GesichtswasserGesichtswasser
Waschen allein genügt nicht. Reinigen Sie anschließend Ihr Gesicht mit Gesichtswasser und entfernen Sie damit alle Rückstände auf Ihrer Haut.
KosmetiktücherKosmetiktücher
Sind weich, reißfest und sehr saugfähig, nutzen Sie diese zum Abschminken, Abwischen oder auch als Taschentuch.
LippenpflegestiftLippenpflegestift
Pflegt, schützt und regeneriert mit seinen Wirkstoffen schnell Ihre aufgerissenen und spröden Lippen.
Make UpMake Up
Sorgt dafür, dass Ihr Teint ebenmäßig, natürlich und strahlend wird. Wählen Sie die Nuance möglichst ähnlich Ihrem Naturton aus.
ReinigungsmilchReinigungsmilch
Reinigt Ihre empfindliche Gesichtshaut sanft und bereitet Sie für die Verwendung weitere Pflegeprodukte vor.
SchminkpinselSchminkpinsel
Sind unverzichtbar, um Lidschatten, Rouge und Lippenfarben professionell aufzutragen oder Farbeffekte zu schaffen.
SchminkschwammSchminkschwamm
Erleichtert Ihnen ein sauberes und gleichmäßiges Auftragen von Make Up und Grundierungen.
WattestäbchenWattestäbchen
Die kleinen Helfer, die beim Schminken kleine Patzer schnell korrigieren können.
TaschenspiegelTaschenspiegel
Mit ihrem handlichen Format, helfen Ihnen auch unterwegs Ihr Make Up zu überprüfen.
Weitere Informationen zum Thema Kosmetik
^

Die richtige Gesichtspflege lässt Ihr Gesicht erstrahlen

Das Gesicht ist immer das Erste, was unser Gegenüber registriert. Ist es ungepflegt, so macht das keinen guten Eindruck. Mit einem gepflegten Äußeren hinterlässt man nicht nur einen positiven Eindruck bei seinem Gegenüber, man fühlt sich sogar besser, was unter Umständen auch zu einem besseren und stärkeren Selbstbewusstsein führt. Gerade das ist es doch, wie Sie in der Geschäftswelt auftreten wollen, gepflegt und selbstbewusst.

Richtig gepflegt

Nach einer gründlichen Reinigung sollte die Pflege in keinem Fall zu kurz kommen. Der Handel bietet daher eine große Anzahl verschiedener Beautyprodukte wie zum Beispiel Cremes und Wässerchen, die für eine optimale Pflege unabdingbar geworden sind. Um Ihr Gesicht für die nachfolgende Pflege vorzubereiten, empfiehlt sich die Verwendung eines Gesichtswassers, dieses entfernt Rückstände und reinigt Ihr Gesicht gründlich. Danach können Sie eine Gesichtscreme verwenden, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt ist, denn für jeden Hauttyp sind ganz spezielle Produkte erhältlich. So gibt es Cremes für fettige, trockne, reife oder Mischhaut oder speziell für einzelne Gesichtspartien.
Weiterhin gibt es Produkte für den Tag oder die Nacht, die mit ihren speziellen Inhaltsstoffen die Haut vor täglichen Umwelteinflüssen schützen oder über Nacht regenerieren.

Perfekt retuschiert

Die wenigsten Menschen verfügen von Natur aus über eine perfekte und makellose Haut. Diverse Utensilien und Produkte können jedoch kleinere Unebenheiten, Rötungen oder Pickel perfekt abdecken und retuschieren. Dank Abdeckstift, Make-up und den dafür benötigten Schminkpinsel sowie Schwämmchen können Sie Ihr Gesicht ins rechte Licht rücken. Benutzen Sie zunächst den Abdeckstift und anschließend ein Make-up. Achten Sie jedoch bei der Wahl der Abdeckprodukte auf die richtige Farbwahl, damit die Retusche nicht so sehr auffällt und sich perfekt Ihrer Hautfarbe anpasst.

Ein kleiner Tipp

Verwenden Sie Abdeck- und Make-up-Produkte immer sparsam, da Ihr Gesicht sonst schnell künstlich oder zugekleistert wirken könnte. Ein dezentes Make-up unterstreicht Ihre Gesichtszüge und lässt Ihren Teint frisch und strahlend wirken.

Nach einem langen Tag

Umwelteinflüsse, Make-up und Stress hinterlassen täglich ihre Spuren auf unserer Haut. Gönnen Sie ihr eine entsprechende Pause und verwöhnen Sie Ihr Gesicht mit einem Dampfbad oder einem Gesichtspflegeöl. Eine leichte Massage fördert die Durchblutung und sorgt für ausreichend Entspannung nach einem harten und anstrengenden Arbeitstag. Mit einer kühlenden Augenmaske können Sie müde Augen und Schwellungen bekämpfen und sehen im Handumdrehen wieder topfit aus.
Bei Mercateo finden Sie zahlreiche Produkte für eine optimale Gesichtspflege und makellose Haut sowie eine Vielzahl an Pinseln, Tüchern und allem, was Sie für eine perfekte Pflege für Gesicht, Haare und Körper benötigen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kosmetik, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG