Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kälte-umwälzthermostat julabo
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Kälte-Umwälzthermostat

  Kälte-Umwälzthermostat  (217 Angebote unter 27.603.676 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kälte-Umwälzthermostat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kälte-Umwälzthermostat"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kälte-Umwälzthermostat
^

Das Kälte-Umwälzthermostat für externe Temperieraufgaben

Unter den Laborthermostaten kann das Kälte-Umwälzthermostat regulär immer zum Heizen oder Kühlen verwendet werden. Die Geräte sind für externe Temperieraufgaben oder auch Temperieren direkt im Thermostatbad geeignet. Die meisten Modelle besitzen daher an der Front einen Ablaufhahn, zum einfachen Entleeren der Badflüssigkeit. Nicht alle Modelle besitzen einen Baddeckel serienmäßig. Das Kälte-Umwälzthermostat steht prinzipiell je nach Aufgabe in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung und zeichnet sich durch hohe Kühl- bzw. Heizleistungen mit kurzen Aufheiz- und schnellen Abkühlzeiten aus.

Typische Anwendungsbereiche

Typisch ist die Verwendung des Kälte-Umwälzthermostates zur Aufwärmen externer, geschlossener Verbraucher wie etwa Photometer, Refraktometer oder Viskosimeter. Parallel können bei einem Wasserbad auch weitere kleine Objekte mit temperiert werden.

Temperaturbereiche

Je nach den labortechnischen Arbeitsvorgängen muss man wissen, welche Temperaturbereiche man im positiven wie im negativen mit dem Thermostat einregeln können muss. Nicht selten sind Bereiche zwischen minus 50 Grad bis plus 200 Grad Celsius gefragt.

Weitere wichtige Eigenschaften

Vielfach muss man darauf achten, wie genau die Temperaturstabilitäten ausgewiesen sind. Professionelle Geräte erreichen hier Genauigkeiten von ca. einem halben Tausendstel Grad Celsius. Die Fassungsvermögen bei den Bäder variieren mit Volumen zwischen sieben und fast 80 Litern enorm. Vielfach sind große Badöffnungen und leicht zu reinigende Oberflächen für eine gute Praktikabilität des Gerätes ausschlaggebend. Der Anschluss an die Elektrik erfolgt über ein oft mitgeliefertes Netzkabel, das mit einem länderspezifischen Stecker geliefert wird. Sicherheits- und Schutzschalter wie Übertemperaturschalter dienen nicht nur der Umwelt, sondern vermeiden auch Verletzungsgefahren. Zum Teil ist es von der Unfallversicherung sogar vorgeschrieben, dass der Mitarbeiter im Umgang mit dem Kälte-Umwälzthermostat eine persönliche Schutzausrüstung trägt.

Die Regelung und Steuerung

Mittlerweile sind digitale Anzeigen zum Einstellen der Geräte und Ablesen der Messwerte Standard. Zum Teil erfolgt die Einstellung oft über Pfeiltasten oder alternativ über ein Menü, wobei der Bildschirm dann oft auf touch-screen-Technologie reagiert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.