ISDN Terminaladapter lassen ISDN-Telefon und Computer einfach nutzen
ISDN Terminaladapter stellen eine Schnittstelle zwischen einem oder mehreren Endgeräten und der S0-Schnittstelle des
ISDN-Busses dar. Die Adapter lassen sich so konfigurieren, dass sich diese mit einer beziehungsweise mehreren Mehrfachrufnummern (MSN) verwenden lassen. Bei einem Endgerät kann es sich um ein Telefon oder um einen Computer handeln. Auch ISDN Terminaladapter, an die Telefon und PC angeschlossen werden, sind am Markt verfügbar. Die
TK-Adapter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, insbesondere als Telefonanlage, externe
ISDN-Modems oder interne ISDN-Steckkarten.
Kompakte ISDN Telefonanlagen
ISDN Telefonanlagen erlauben den Anschluss von unterschiedlichen Telefonen. Dazu können neben analogen Telefonen und ISDN Telefonen auch VoIP-Telefone oder Dect-Telefone zählen. Einige Modelle verfügen über eine integrierte ISDN-Karte. Über diese kann ein angeschlossener PC per ISDN Telefonanschluss eine Verbindung ins Internet oder zu einem Einwahlserver aufbauen. Zudem können oftmals Faxe über diese Schnittstellen per PC empfangen und versendet werden. Bekannt sind vor allem die Terminaladapter a/b, die den Anschluss von meist 2 bis 6 analogen Tk-Endgeräten wie Fax, oder
Anrufbeantworter an einem ISDN-Anschluss ermöglichen.
Telefonanlagen mit Breitband- und Netzwerkrouter
ISDN-Terminaladapter werden auch immer wieder in Breitbandrouter integriert. Diese Geräte erlauben dann - je nach Konfiguration und Ausstattung - den Anschluss von mehreren Telefonen und Computern. Für Computer sind dabei WLAN und kabelgebundene Netzwerkschnittstellen wie Mbit- oder Gigabitl-LAN gängig.
Externe ISDN Adapter und PC-Cards
Durch externe ISDN Adapter können unterschiedliche Computer (PC, Laptop oder Tablet-PC) über die USB-Schnittstelle an den ISDN Bus angeschlossen werden. Alternativ gibt es ISDN PC-Cards für Laptops mit PCMCIA-Schnittstelle. Die Software für den Adapter ermöglicht Einwahlverbindungen ins Internet oder über Einwahlserver auch in andere Netzwerke (zum Beispiel ins Extranet von Firmen). Zudem sind der Faxempfang und -versand möglich.
Interne ISDN Terminaladapter
Interne ISDN Terminaladapter gibt es als einfache PCI Karten oder für den professionellen Bereich (zum Beispiel Call-Center) auch als PCI Express Lösung. Dabei lassen sich je nach Modell eine, zwei oder mehrere ISDN Leitungen nutzen. Ausführungen gibt es für den ISDN Basisanschluss und für den Primärmultiplexanschluss.