Inkontinenzartikel - Leben mit Inkontinenz
Inkontinenz kann viele Ursachen haben. Betroffene leiden sehr unter dieser Erkrankung, denn es ist ihnen peinlich, wenn sie Harn oder Stuhl nicht halten können und meiden oft den Weg zum Arzt. Es gibt eine Vielzahl an Produkten und Hilfsmitteln, die Betroffenen einen fast normalen Alltag gewähren. Diese Hilfsmittel können jedoch den Weg zum Arzt nicht ersetzen.
Verschiedene Möglichkeiten des Schutzes
Inkontinenzartikel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie haben die Wahl aus speziellen Unterlagen, Windelhosen, Einlagen und verschiedenen Slips, welche dem Betroffenen - je nach Erkrankung - aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen. Dabei unterscheiden sich ableitende von aufsaugenden Inkontinenzartikeln.
Aufsaugende Inkontinenzartikel
Bei diesen Artikeln wird die austretende Harnflüssigkeit durch das verarbeitete Material, meist Zellstoff, aufgesogen, sodass die Haut trocken bleibt. Zu diesen Artikeln gehören unter anderem Windeln, diverse Slips und Inkontinenzauflagen. Welcher Artikel für den Patienten geeignet ist, ist von Fall zu Fall verschieden und richtet sich nach der Schwere der Erkrankung. Dabei spielen vor allem die Menge und die Beschaffenheit der Ausscheidung sowie die Mobilität des Betroffenen eine Rolle. Zudem müssen die Produkte möglichst geräuscharm, unauffällig und geruchsbindend sein.
Slips
Slips werden sehr häufig bei Inkontinenz verwendet. Die Hosen werden je nach Anbieter mit genähten oder verschweißen Nähten oder zum Knöpfen angeboten. Sie eignen sich daher auch gut für liegende Patienten. Die
PVC-Slips können mit vielen verschiedenen Einlagen verwendet werden. Das Innenmaterial ist angenehm auf der Haut zu tragen und lässt keine Feuchtigkeit nach außen dringen. Zudem ist das Material kochfest. Je nach Verträglichkeit können auch PU-Slips gewählt werden, die aus Polyurethan bestehen und oft mit Beingummis versehen sind.
Inkontinenzeinlagen
Inkontinenzeinlagen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Sie verfügen je nach Modell über einen Klebestreifen, mit dem die Einlage entweder am normalen Slip, am PVC-Slip oder an
Netz-Fixierhöschen fixiert werden kann. Einlagen eignen sich je nach Modell für geringe, mittlere bis hohe Urinmengen.
Auflagen und Bezüge
Gerade im Pflegebereich oder im Krankenhaus, ist es von Vorteil, wenn spezielle Inkontinenzauflagen oder Matratzenschutzbezüge vorhanden sind. Diese sind hygienisch, können schnell gewechselt werden, schützen die Matratze und sparen dem Pflegepersonal Zeit und Arbeit.