Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Inkontinenzeinlagen

  Inkontinenzeinlagen  (391 Angebote unter 37.468.336 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Inkontinenzeinlagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis€  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Inkontinenzeinlagen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   27   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Inkontinenzeinlagen
^

Inkontinenzeinlagen sind sauber, sicher und unauffällig

Inkontinenz ist ein Thema in der Gesellschaft, was gerne zum Tabu-Thema erklärt wird. Dies liegt daran, dass Sauberkeit in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Mit Inkontinenzeinlagen kann diskret einer leichten bis mittleren Blasenschwäche begegnet werden, ohne dass andere Personen etwas davon bemerken. Inkontinenzeinlagen sind heutzutage sicher und unauffällig. Sie vermitteln ein angenehmes Gefühl der Sauberkeit, sind sehr bequem und ein unverzichtbarer Bestandteil von medizinischen Hilfsmitteln.

Wie stellt man sich eine Inkontinenzeinlage vor?

Hier handelt es sich für Frauen meist um ein rechteckig oder auch in knochenform zugeschnittenes, flaches, wasserundurchlässiges Trägermaterial. Mit einer Klebefläche wird die Einlage im Slip fixiert, damit sie nicht verrutscht. Auf dem Trägermaterial befindet sich spezielles Saugmittel, was kleinere bis mittlere Urinmengen aufnehmen kann. Das Saugmittel nimmt viel Feuchtigkeit auf, ohne sich auszudehnen und vermeidet durch chemische Reaktionen auch unangenehme Gerüche. Für Männer gibt es die Einlagen in Taschenform mit anatomischer Passform. Für eine sehr starke Blasenschwäche ist die Nutzung von Inkontinenz-Windeln empfohlen.

Inkontinenz kann viele Ursachen haben - das richtige Hilfsmittel bestimmen

Hier geht es von der leichten Druckinkontinenz, die etwa beim Heben, Lachen oder Husten auftritt, über den Harnverlust bei abrupten Bewegungen wie etwa Aufstehen bzw. Hinsetzen bis hin zum Verlust bei nicht anstrengenden Bewegungen wie etwa im Liegen. Für die ersten beiden Fälle an Harninkontinenz sind die Inkontinenzeinlagen praktisch, zumal sie tagsüber öfters und schnell gewechselt werden können. Für die Nacht sind dagegen spezielle Höschen oder Inkontinenz-Windeln zu bevorzugen, die auslaufsicher sind, um nicht öfter aufstehen zu müssen. Die Einlagen sind in verschiedenen Größen erhältlich. In Fällen von schwerer Inkontinenz kann durch die Verwendung von Bett-Saugunterlagen zusätzlicher Hygieneschutz beim Liegen gewährleistet werden.

Die Inkontinenzeinlage soll bequem und unauffällig sein

Um nicht unter Bewegungseinschränkungen zu leiden, darf die Einlage nicht zu groß sein. Wählen Sie stattdessen lieber ein Produkt mit einer höheren Saugstärke. Zudem darf die Inkontinenzeinlage nicht stören und auch optisch nicht auffallen. Beiden Eigenschaften werden die Hersteller dadurch gerecht, dass sie hervorragende Saugmittel entwickelt haben, die sehr flache Einlagen erlauben, die bequem und unauffällig sind. Vielfach halten Ärzte oder Apotheker Probepackungen bereit, anhand derer Sie testen können, was konkret das beste ist.

Das Saugmittel beachten

Im Gegensatz zu Damenbinden nehmen die Saugmittel nicht nur die Flüssigkeit auf, sondern schließen sie auch ein. Damit wird ein Rücknässen und Wundreiben vermieden und zudem ein angenehmes trockenes und sauberes Gefühl vermittelt.

Die angebotenen Farben und Verpackungseinheiten

Zumeist sind die Inkontinenzeinlagen in weiß erhältlich, damit keine Muster durch die Unterwäsche oder Kleidung durchscheinen. Für die private Verwendung sind kleinere Verpackungseinheiten erhältlich. Abnehmer von größeren Mengen, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Pflegeheime, können auf größere Einheiten zurückgreifen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.