Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: in-ear-hörer sony, in-ear-hörer bose
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > In-Ear-Hörer

  In-Ear-Hörer  (1.446 Angebote unter 29.321.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „In-Ear-Hörer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"In-Ear-Hörer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   97   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema In-Ear-Hörer
^

Ohrhörer: Beim Musikhören und der Kommunikation flexibel bleiben

Ohrhörer sind als besonders kleine und leichte Geräte nicht wie die größeren Kopfhörer mit einem Kopfbügel ausgestattet, sondern werden direkt im Ohr (In-Ear-Hörer) oder am Ohr getragen. Sie werden je nach Einsatzzweck als monaurales oder stereophon arbeitendes Gerät angeboten. Beim Betrieb mit Funkgeräten und Smartphones sowie Handys werden Ohrhörer auch in Kombination mit einem Clipmikrofon geliefert, welches in das Hörerkabel integriert ist.

Ausführungen

Die meisten Ohrhörer, die mithilfe sehr kleiner Muscheln im Ohr getragen werden, sind in vielen Fällen monaural ausgelegt. Sie werden gemeinsam mit Funkgeräten oder älteren Handys eingesetzt. Für moderne Smartphones, die Musik nahezu in HiFi-Qualität wiedergeben können ebenso wie für MP3-Player und Video-Player, werden In-Ear-Hörer für den mobilen Einsatz in stereophoner Ausführung angeboten, die auch bessere Klangeigenschaften aufweisen als die monauralen Modelle. In aller Regel werden den Geräten vom Hersteller variable Ohrstöpsel beigelegt, die meist in zwei oder auch drei Größen geliefert werden und ausgewechselt werden können. Somit lassen sich die Ohrhörer problemlos an die Anforderungen des Trägers anpassen. Ohrhörer können auch zusätzlich mit Ohrpolstern ausgestattet werden, die einen höheren Tragekomfort bieten.

Da alle Ohrhörer kabelgebunden arbeiten, werden sie mit einem zwischen einem halben und etwa eineinhalb Meter langen Kabel geliefert. Die Verbindung zum Endgerät wird üblicherweise mit einem 3,5 mm-Klinkenstecker hergestellt, bei einigen Geräten auch über einen 2,5 mm-Klinkenstecker. Bei Modellen mit längerem Kabel findet sich gelegentlich eine Kabeltrommel mit im Lieferumfang, die das Anschlusskabel automatisch aufrollt und somit Kabelsalat vorbeugt. Die Kabel selbst werden bei hochwertigen Ohrhörern aus sauerstofffreiem Kupfer gefertigt und weisen einen vergoldeten Klinkenstecker auf, so dass eine nahezu verlustfreie Signalübertragung gewährleistet ist.

Für den Einsatz mit Mp3-Playern sind viele Ohrhörer zudem in verschiedenen Farben erhältlich und können somit passend zum jeweiligen Player beschafft werden.

Spezielle Einohrhörer für Diktiergeräte werden mithilfe eines kleinen Bügels hinter dem Ohr befestigt und geben das Diktat monaural wieder. Sie sind für die Arbeit mit dem Diktiergerät optimiert und eignen sich daher nicht für Musikwiedergabe in bester Audio-Qualität. Auch für Funkgeräte sind solche Einohrhörer erhältlich.
Da alle Ohrhörer ihre Träger auch bei langem Tragen möglichst nicht behindern sollen, sind sie sehr leicht. Ihr Gewicht beträgt daher stets deutlich unter 100 Gramm.

HiFi-Ohrhörer

Für den mobilen Einsatz mit hochwertigen MP3- oder Videoplayern gedachte Ohrhörer erfüllen in aller Regel gängige HiFi-Normen. Ihre Ohrmuscheln sind daher meist etwas größer als bei einfachen Modellen, da zur authentischen Wiedergabe von Bässen ein größerer Resonanzkörper vorhanden sein muss. Die eingebauten Membranen sind deshalb ebenfalls größer als zehn Millimeter im Durchmesser. Damit eine klare Wiedergabe über das gesamte hörbare Frequenzspektrum gewährleistet werden kann, sind HiFi-Ohrhörer in der Regel mit hochwertigen Neodym-Magneten ausgestattet. Sie werden zudem oft mit einem integrierten Ein-/Ausschalter und einem in die Zuleitung integrierten Lautstärkeregler sowie einer kleinen Transporttasche geliefert, die den mobilen Einsatz erleichtern.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.