Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Hunde  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Hunde“
Überbegriffe
Hundefutter
Ob als Kauartikel, Hunde­kuchen oder Leckerbissen, man sollte stets auf eine ausgewogenen Ernährung des Hundes achten.
Hundegeschirr
Die Alternative zu den her­kömmlichen Halsbändern, sie ermöglichen eine bes­sere Kontrolle des Hundes.
Hundehalsband
Das Halsband sollte immer der Größe des Hundes ent­sprechend gewählt werden, es sollte weder zu fest noch zu locker sitzen.
Hundeleine
Das Gewicht des Hundes so­wie die Länge des Freilau­fes sollten bei der Wahl der Leine beachtet werden.
Hundejacke
Die Größe des Hundes sollte beachtet werden.
Hundenapf
Hundenäpfe sind meist sta­bil gefertigt. Gummiringe oder -füße schützen die Näpfe vor verrutschen.
Hundesnackbeutel
Zur sicheren Aufbewahrung der Leckerlies des Hundes bei Outdooraktivitäten.
Hundepfeife
Die hochfrequenten Töne sind für das menschliche Ohr nicht hörbar und unter­stützen bei der Ausbildung des Hundes.
Clicker
Eine weitere Methode der Ausbildung von Hunden und anderen Tieren ist das Training mit Hilfe eines Clickers.
Hundespielzeug
Neben der Erziehung ist das Spiel die Grundvorrausset­zung für die erfolgreiche Sozialisierung des Hundes.
Hundetransportbox
Sicher unterwegs mit dem Hund.
Maulkorb
Das Tragen eines Maulkor­bes kann, unabhängig von den Vorschriften, auch situ­ationsbedingt sinnvoll sein.
Hundetrinkflasche
Ist eine gute Lösung, um dem Hund unterwegs Trink­wasser anzubieten.
Hundewarnweste
Durch die gute Reflexion ist der Hund in der Dunkelheit gut sichtbar und geschützt.
Hundesocke
Hundesocken unterstützen die Heilung von Wunden an den Pfoten.
Hundeplanschbecken
Sorgt bei hohen Tempera­turen für eine willkommene Erfrischung.
Weitere Informationen zum Thema Hunde
^

Die Grundausstattung für den Hund

Zur Grundausstattung gehören alle Gegenstände, die jeder Hund, unabhängig von Größe und Rassenzugehörigkeit, benötigt und die schon bereitstehen sollten, wenn der Hund einzieht.

Futter- und Wassernapf aus verschiedenen Materialien

Für Näpfe finden sich hauptsächlich drei verschiedene Materialien Verwendung: Ton, Plastik und Edelstahl. Tonnäpfe sind schwer und lassen sich nicht so leicht umstoßen. Plastiknäpfe sind zwar billig zu kaufen, werden aber von einigen Hunden gerne angekaut. Haltbarer und leicht zu reinigen sind Hundenäpfe aus Edelstahl, die an der Basis verbreitert sind und durch einen Gummiring am Boden einen festen Stand haben.
Alle Napfsorten gibt es in verschiedenen Größen. Hunde mit sehr langen Ohren wie z. B. Cocker Spaniel sollten aus Näpfen mit einem geringen Durchmesser fressen, damit die Ohren nicht ins Futter hängen. Für große Hunde gibt es zusätzlich noch spezielle Halterungen, in welche die Näpfe eingehängt werden können. Wer mit seinem Hund viel unterwegs ist, sollte sich ein Reiseset zulegen, bei dem Napf und Wasserbehälter zu einem leicht zu transportierenden Koffer zusammengesteckt werden.

Welches Hundefutter ist das richtige?

Der Handel bietet Hundefutter in Form von Feuchtfutter, halbfeuchtes Futter und Trockenfutter an.
  • Feuchtfutter aus der Dose besteht immer aus einer ausgewogenen Menge an Fleisch, Kohlenhydraten, Fetten, Mineralstoffen und Vitaminen. Es ist praktisch und erfordert meist keine ergänzenden Zusätze.
  • Trockenfutter gibt es in Form von Pellets und Keksen aus dehydratisierten Substanzen, die Fleisch- oder Fischderivate enthalten. Es ist leicht zu lagern und wohl das preisgünstigste aller Fertigfutter.
  • Halbfeuchtes Futter ist oft sehr kohlenhydrat- und zuckerreich. Im Preis liegt es zwischen Trocken- und Feuchtfutter, lässt sich aber nicht ganz so lange lagern.
  • Außerdem bieten die Tierfutterhersteller eine große Palette von Leckerbissen und Knabberzeug an. Damit kann man den Hund beim Training belohnen oder ihm eine Freude machen, wenn er allein gelassen wird.

Halsband und Leine

Bei der Wahl der richtigen Hundehalsbänder und Hundeleinen spielen Größe und das Temperament Ihres Hundes eine wichtige Rolle. Preiswerte, weiche Nylonhalsbänder, die leicht zu reinigen sind, eignen sich sehr gut für Welpen. Für erwachsene, wohlerzogene Hunde ist ein Lederhalsband zu empfehlen. Bei großen, temperamentvollen Hunden bietet sich ein Kettenhalsband mit Zugstopp an.
Hundeleinen sind in verschiedenen Längen erhältlich und können der Größe und dem Ausbildungsstand Ihres Hundes angepasst werden. Benutzen Sie eine starke, kurze Führleine, wenn Sie mit dem Hund Gassi gehen. Aufrollbare Leinen, so genannte Flexi-leinen, sind nur für kleine Hunde geeignet. Sie bieten dem Tier mehr Bewegungsfreiheit. Allgemein gilt, dass Hundehalsbänder in der Weite und Leinen in der Länge verstellbar sein sollten.

Geschirre und Maulkorb sind praktisch

Ein Kopfgeschirr (Halti) erweist sich als äußerst praktisch, wenn ein großer, ungestümer junger Hund unter Kontrolle gehalten werden soll. Wenn der Hund nach vorne drängt, zieht sich das Hundegeschirr zusammen und drückt die Schnauze nach unten. Bei diesem Schnauzengriff hört der Hund sofort auf zu zerren.
Für Hunderassen mit empfindlicher Luftröhre, etwa beim Yorkshire-Terrier, oder mit kräftigem Hals, etwa beim Mops, kann ein Brustgeschirr vorteilhaft sein. Ein Brustgeschirr verringert den Druck auf den Hals und beeinträchtigt somit nicht die Atmung des Hundes.
Hunde sollten auch an das Tragen eines Maulkorbs gewöhnt werden. Denn mit einem gutsitzenden Maulkorb kann man Aasfressen verhindern und das Beißrisiko verringern.

Spielzeug für den Hund

Die Spielzeugauswahl sollte Größe, Aktivität und persönlichen Vorlieben Ihres Hundes angepasst sein. Gutes Hundspielzeug befriedigt den natürlichen Hetz-, Kau- und Zerrtrieb des Hundes. Gummi- und Ziehspielsachen eignen sich für die meisten Hunde, mit denen Sie im Haus spielen wollen. Frisbeescheiben und Wurfbälle sind wunderbar für Spiele im Freien. Hunde lernen, die Flugbahn der Scheiben und das Aufspringen eines Balls vorauszuahnen. Dummies sind ideal für Apportierübungen und Kauspielzeug bietet Hunden, die einige Zeit allein gelassen werden, eine ausgezeichnete Beschäftigungsmöglichkeit.

Sicherheitsgurt und Autoschondecke

Egal, ob auf der Urlaubsreise oder nur auf einer kurzen Strecke, der Hund muss im Auto sicher untergebracht werden. Bei Mitnahme in einem normalen PKW sitzt der Hund gewöhnlich auf dem Rücksitz. Zur Schonung der Sitze und als sichere Unterlage für den Hund gibt es spezielle Autoschondecken, die an den vorderen und hinteren Kopfstützen eingehängt werden. So kann der Hund auch nicht in den Fußraum fallen. Allerdings bieten sie keinen ausreichenden Schutz bei einem Unfall.
Besser ist es da schon, spezielle Hunde-Sicherheitsgurte zu verwenden, die es in verschiedenen Größen gibt und dem Hund ähnlich wie ein Brustgeschirr angelegt werden. Sie werden direkt an den Sicherheitsgurtschlössern oder am eingerasteten Gurt selbst befestigt und sichern den Hund genauso wie die Sicherheitsgurte den Menschen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.