Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Hose  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Hose“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Hose
^

Für jeden Anlass die richtige Hose

In einem Kleiderschrank sollten Hosen nicht fehlen. Dieses überaus vielfältige  Beinkleid trägt Mann als auch Frau gleichermaßen gern. Kein Wunder, schließlich gibt es für jeden Anlass die passende Hose. Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick über Hosen geben, die Sie bei Mercateo bestellen können. Zur besseren Übersicht haben wir die Hosen in die Kategorien Allzweck-, Latz- und Wetterschutzhosen sowie Hosen für spezielle Berufsgruppen und Arbeitssicherheit gegliedert. Nicht zu vergessen sind ebenfalls nützliches Zubehör wie Gürtel oder Hosenträger, falls die Hose mal nicht passen sollte.

Für Arbeitssicherheit im Berufsalltag

Kleidung in Form von Jacken, Hosen oder Schuhen ist in erster Linie dazu da, den Körper vor äußeren Einflüssen zu schützen. Welche Berufskleidung Sie tragen, hängt hauptsächlich von den Gegebenheiten Ihrer Arbeitsstelle ab. Soll Ihre Hose hitze- oder säurebeständig, schnitt- oder flammfest sein? In vielen Bereichen ist eine Schutzkleidung vom Gesetz oder vom Arbeitgeber vorgeschrieben, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören etwa Schnittschutzhose oder Kälteschutzhosen. Weiterhin kann Kleidung die Aufmerksamkeit anderer erregen. Durch reflektierende Streifen und grelle Farben sorgen beispielsweise Warnschutzhosen auf diese Art für die Sicherheit der Straßenarbeiter. Anhand einer Hose kann man auch erkennen, welchen Beruf die jeweilige Person ausübt. Beispiele hierfür sind die Zimmermannshose, oder Kochhose.

Immer gut gekleidet – rund um die Uhr

Hosen trägt man natürlich nicht nur während der Arbeit, sondern auch in der Freizeit. Schließlich möchte man sich seinem Gegenüber nicht in Unterwäsche oder nur mit einer Unterhose bekleidet präsentieren. Eine Hose, die man den ganzen Tag trägt, sollte selbstverständlich bequem und angenehm zu tragen sein. Unterschiedliche Materialien wie bei einer Cordhose oder Jeanshose sowie  Schnittformen wie Bundhose, Cargohose oder Dreiviertelhose stehen Ihnen dabei zur Auswahl.
  • Während bei einer Wathose oder Wetterschutzhose darauf geachtet werden sollte, dass sie wasserdicht ist, damit Sie keine nassen Füße bekommen.
  • Halten Sie sich in kalten Umgebungen auf, empfehlen wir Ihnen eine Kälteschutzhose, die auf die Gegebenheiten z. B. eines Kühlhauses abgestimmt ist.
  • Beim Wintersport sind Sie mit einer Skihose in Kombination mit einer Skijacke und Handschuhen.
  • Eine gute Wärmeisolierung bietet Ihnen eine Thermounterhose, die Sie während der kalten Jahreszeit einfach unter einer normalen Hose tragen können.
  • Für den Sommer gibt es kurze Hosen, die Shorts genannt werden. Sie sind in diversen Ausführungen erhältlich z. B. als Arbeits-, Zunft- oder Sportshorts.

Hosen für die Damenwelt

Das weibliche Geschlecht kommt bei Mercateo natürlich auch nicht zu kurz: Damenhosen bzw. Damenlatzhose können Sie beispielsweise mit einer modischen Bluse oder einem Shirt kombinieren und Sie sind schick angezogen.

Latzhosen – bequem und strapazierfähig

Eine beliebte Form der Arbeitsbekleidung sind Latzhosen. Sie wurden in den USA erfunden und dienten ursprünglich als Bekleidung für Landarbeiter. Diese Hosen haben vorn einen Latz, der mit verstellbaren Trägern ausgestattet ist und so die Brust bedeckt. Gegenüber einer normalen Hose bietet sie Vorteile wie beispielsweise viele praktische Taschen, auch kann sie nicht herunter- und Oberbekleidung in Form von Hemd oder Shirts nicht herausrutschen. Latzhosen sind strapazierfähig und bequem zugleich. Nachteilig ist allerdings, dass man länger benötigt, um sie wieder auszuziehen.
Bei Mercateo erhalten Sie eine große Palette dieser Bekleidungsform; entscheiden Sie je nach Material oder Anwendung, ob Sie z. B. eine Arbeits-, Flammschutz-, Schweißer oder Schnittschutzlatzhose sowie Warnschutzlatzhose benötigen. Für den Freizeitbereich empfehlen wir Ihnen eine Jeans- oder Wetterschutzlatzhose; auch an die Kleinsten ist mit einer Kinderlatzhose gedacht. 

Kleidung muss passen

Im Gegensatz zu anderen äußeren Hüllen, die den Körper schützen sollen (Schlafsack oder Zelt), trägt man Kleidung ständig am Körper. Aus diesem Grund sollte man neben dem Schutz auch auf die Bequemlichkeit des Kleidungsstücks achten. Die beiden vorrangigen Merkmale sind die richtige Größe sowie das geeignete Material. Dabei ist zu beachten, dass unterschiedliche Größensysteme für Frauen und Männer u.a. bei Hosen und Jacken existieren.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Hose, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG