Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Shorts  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Shorts“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Shorts
^

Shorts – als Arbeitshosen und Sportbekleidung

Shorts - auch Bermudas genannt - sind kurze, locker sitzende Hosen, die häufig bis zu den Knien reichen. Früher wurden sie hauptsächlich in der Freizeit getragen, doch mittlerweile haben die Bermudas auch die Arbeitswelt erobert. Vor allem Bauarbeiter, die bei heißen Temperaturen draußen arbeiten, bevorzugen im Sommer diese angenehmen, luftigen Beinkleider. Deshalb gibt es spezielle Arbeitsshorts, sie zeichnen sich durch Strapazierfähigkeit und angenehmes, leichtes Material aus. Einige Modelle verfügen über einen integrierten UV-Schutz, praktische Taschen und einen bequemen Bund mit Gummizug.

Arbeits-, Warn- und Zunftshorts

Damit auch Straßenarbeiter im Hochsommer nicht in langen Overalls schwitzen müssen, werden Arbeitsschutzshorts nach EN 471Richtlinie 89/686/EEC mit MTL-Baumusterbescheinigung angeboten. Diese qualitativ hochwertigen Warnschutzshorts gibt es in den Signalfarben gelb und orange. Zimmerleute, Maurer, Tischler und Dachdecker wissen Zunftshorts zu schätzen. Sie sind aus Jeansstoff oder Cord gefertigt und haben an der Vorderseite zwei Reißverschlüsse.

Es lebe der Sport - für jede Sportart die passenden Shorts

Sowohl für Damen als auch Herren gibt es Tennis-, Lauf,- und natürlich Fußballshorts in verschiedenen Größen und Farben. Mit dem dazu passenden Trikot kann so ganz einfach die richtige Sportbekleidung in den Vereinsfarben zusammengestellt werden. Kompressionshorts sind besonders für Leistungssportarten geeignet. Beim Fußball, Radfahren oder Laufen werden die Oberschenkel sehr stark beansprucht. Durch die Verarbeitung der Kompressionshorts werden Schlackenstoffe im Körper besser abtransportiert und die Anfälligkeit für Verletzungen wird damit verringert. Sie können auch unter weiten Bermudas getragen werden, um die Muskulatur zu schonen.

Shorts für Kinder

Auch für Kinder ist die Auswahl an kurzen und knielangen Sporthosen groß. Bereits die jüngsten Jungen und Mädchen spielen mit Begeisterung Fußball oder Tischtennis  im örtlichen Sportverein und benötigen die passenden Trikots und natürlich Hosen. Damit die Mannschaft optimal ausgestattet ist, werden die Kindershorts in vielen verschiedenen Größen und Farben angeboten. Die Vereinslogos und Rückennummern können aufgedruckt oder aufgestickt werden, somit steht einem erfolgreichen Sportturnier nichts mehr im Wege.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.