Mit Handgelenkstützen Bänder und Sehnen schonen
In der heutigen Arbeitswelt wird in Büros überwiegend mit Laptop oder PC, Bildschirm, Maus sowie Tastatur gearbeitet. Bei eintöniger Arbeit oder Dauerbelastung kommt es leicht zu Schmerzen im Handgelenk. Das Handgelenk selbst besteht aus vielen Knochen, Bändern und Sehnen, so dass es sich nicht direkt verfolgen lässt, woher der Schmerz rührt. Dem Schmerz kann man Abhilfe schaffen oder ihn zumindest vorbeugen oder eindämmen, indem man auf die passende Handgelenksstütze zurückgreift.
Die Handgelenk-Schlauchbandage
Die
Handgelenk-Schlauchbandage sitzt als medizinische Stütze am Körper des Patienten. Hat man täglich Beschwerden, benötigt man eine Handgelenksstütze, die Stabilität um das Gelenk herum gewährleistet. Die Handgelenk-Schlauchbandage ist diesbezüglich meist individuell anpassbar und besitzt zusätzlich eine formbare Schiene (daher „Stütze“). Durch die Schlauchbandage kann man eine gleichmäßige, stützende Kompression erzeugen.
Die Maus- und Tastatur-Handgelenksstützen
Maus-Handgelenksstützen finden sich als dauerhafte Büroeinrichtung wieder. Diese Stützen werden nicht um das Hand gelegt, sondern sorgen unterstützend als Auflage dafür, dass Bewegungen wie Schreiben oder Mausbewegungen ergonomisch durchgeführt werden können. Die
Tastatur-Handgelenksstützen liegen vor der Tastatur und vermeiden dabei ein Abknicken der Hände nach oben, wenn die Finger auf die Tastatur gelegt werden. Die Maus-Handgelenksstütze ist als kleines Kissen oft mit dem
Maus-Pad verbunden, damit sie nicht wegrutscht. Durch dieses Kissen wird ebenfalls das Handgelenk etwas angehoben und die Hand in eine ergonomische Position gebracht. Maus- und Tastatur-Handgelenksstützen werden damit präventiv eingesetzt, bevor der Mitarbeiter Schmerzen bekommt.
Das Carpaltunnelsyndrom
Das Carpaltunnelsyndrom ist eine weit verbreitete Krankheit in der Bevölkerung. Hier wird der Mittelarmnerv auf dem Weg in die Hand im Handgelenk gequetscht, was zu dortigen Schmerzen führt. Dem kann man auf Dauer mit einer ambulanten Operation zur Erweiterung des Karpaltunnels Abhilfe schaffen. Von daher sollte man bei gesundheitlichen Problemen auf ärztlichen Rat nicht verzichten. Bis dahin ist Stabilität für das Gelenk mittels
Bandage oder Stütze angeraten.