Der Gepäckwagen - die praktische Transportmöglichkeit für Koffer und Taschen
Servicewagen werden in gastronomischen Einrichtungen, Hotels oder in Krankenhäusern gern eingesetzt, um eine große Menge an Gegenständen auf einem Mal zu transportieren. Während beispielsweise
Tellerwagen,
Abräumwagen oder Küchenwagen helfen, Geschirr sicher von einem Ort an den anderen zu bewegen, dienen Gepäckwagen dazu, schwere Koffer oder Taschen von Reisenden oder Gästen einfach zu bewegen. Ob an Flughäfen, Busterminals, Bahnhöfen oder aber in Hotels - überall findet man den praktischen Wagen vor, damit kleine und auch größere Gepäckstücke einfach transportiert werden können.
Die Beschaffenheit
Bei Gepäckwagen erleichtern angebrachte Lenkrollen das Schieben oder Ziehen, wobei - je nach Bedarf - zwischen Wagen mit zwei oder vier Rollen gewählt werden kann. Ausgestattet mit einem Bremssystem (Feststeller) wird ein unbeabsichtigtes Wegrollen nach Feststellung der Rollen unmöglich. Vor allem wenn ein Gepäckwagen über eine mehr oder weniger geneigte Fläche (beispielsweise Laufband) bewegt wird, hat dies sicherheitsrelevante Gründe. Eine umlaufende Gummischutzleiste verhindert darüber hinaus, dass Türen oder Wände beschädigt werden. Zum Schutz des Transportguts sind diverse Modelle noch mit einem Teppich ausgestattet, welcher Schäden am Transportgut verhindert.
Das Material
Eine extrem lange Betriebsdauer wird durch äußerst stabile Materialienwahl gewährleistet. So bestehen Gepäckwagen beispielsweise aus Edelstahl, Chrom-Nickelstahl oder sie besitzen ein aluminium-eloxiertes Rahmenprofil. Damit sind die Wagen rostfrei und einfach zu reinigen.
Die edle Variante für Hotels
Besonders edel sind Gepäckwagen, die einen goldfarbenen Edelstahlrahmen besitzen, welche speziell von Hotelgästen gern gesehen werden. Sind diese Gepäckwagen noch zusätzlich mit einem Edelstahlrohr ausgestattet, auf welchem Kleiderbügel aufgehängt werden können, weiß der Gast sofort, dass sein Gepäck und ebenso seine Kleidungsstücke faltenfrei und sicher transportiert werden.
Praktisches Zubehör
Werden Gepäckwagen oft von vielen verschiedenen Menschen genutzt und sind sie öffentlich zugängig, empfiehlt es sich, ein Münzpfandschloss (bekannt von Einkaufswagen) daran anzubringen. Auf diese Weise wird der Diebstahl reduziert und die Wagen werden nach der Benutzung wieder an ihren ursprünglichen Platz gefahren.