Der Geestemünder Spaten – Das flexible Allround-Talent unter den Gärtnerspaten
Neben der Schaufel und einer großen Bandbreite an typischen
Gartengeräten zur Saatvorbereitung zählt vor allem der Spaten zur gängigen Betriebsausstattung von Gärtnereien, Gartencentern und Friedhofsgärtnereien. Vor allem der Geestemünder Spaten zeichnet sich durch sein relativ großes Einsatzspektrum zur Bodenbearbeitung und seine hohe praktische Funktionalität im Beet zum Abstechen der Beeteinfassung aus. Der auch als
Gärtnerspaten verwendete Spaten weist ein spitzes, beziehungsweise dreieckig geformtes zulaufendes Blatt ähnlich der Amerika Schaufel auf. Das Spatenblatt ist im Vergleich allerdings flach und nicht gewölbt wie das der
Schaufel. Der Bremer Spaten hingegen besitzt bei ansonsten vergleichbarem Design ein Blatt mit ebener Kante, das sich zur Bearbeitung von Humusauflagen und weicher Bodenkonsistenz anbietet. In diesem Rahmen lässt sich mit dem Geestemünder Spaten als
Aktionsspaten auch die trockene, harte Erde leicht umgraben und das Erdsubstrat lockern, da das Blatt dank seiner Formgebung leicht in das Erdreich eindringt. Die scharfen Kanten des Spatenblattes gewährleisten beim kraftvollen Spatenstich auch ein einfaches Durchtrennen von zu entfernenden Wurzeln zur Umsiedlung von Gehölzen oder bei der Kultivierung und Neubepflanzung.
Universeller Spaten für den Garten- und Landschaftsbau
Der Geestemünder Spaten bietet sich mitunter für einschlägige Bodenbearbeitungsmaßnahmen in der Forstwirtschaft und im Sinne des Garten- und Landschaftsbaus an. Während der
Hohlspaten mit einer relativ kleinen Blattfläche gezielt kleine Pflanzlöcher für die Lochbepflanzung aushebt, erlaubt der Geestemünder Spaten die Bearbeitung größerer Areale, sodass sich Gewächse und Containerpflanzen mit sehr großem Wurzelballen kultivieren lassen. Kleinere, leichtere und an die körperliche Konstitution von Auszubildenden angepasste Damenspaten gewährleisten ein einfaches Arbeiten in der ergonomisch optimalen Haltung.
Grundsätzliche Auswahlfaktoren
Um mit dem Gartenwerkzeug den oftmals spezifischen Erfordernissen zu begegnen, sollten die relevanten Auswahlkriterien wie beispielsweise die konkrete Aufnahme berücksichtigt werden. Hierzu zählen zudem die Größe des Spatens und die Stiellänge des Spatenstiels, um ohne übermäßigen Kraftaufwand Aushubarbeiten und die allgemeine Bodenbearbeitung vorzunehmen. Ein Gerätestiel aus Esche bietet sich wegen des hohen Dämpfungsvermögens des Eschenstiels beim Aufprallen auf steinigem Erdmaterial an. Die Griffform spielt eine wesentliche Rolle für ideale Hebelwirkung und Griffigkeit.