Geburtstagskalender als Erinnerungshilfe und Raumdekoration
Niemand kann sich alle Geburtstage von Verwandten, Freunden, Geschäftspartnern oder Arbeitskollegen merken. Da es aber eine schöne Geste ist, diesen nahe stehenden Menschen zu ihrem Ehrentag zu gratulieren und im Berufsleben zu einer guten Kunden- oder Geschäftspartnerbeziehung beitragen kann, ist ein
Kalender als Erinnerungshilfe sinnvoll. Ein Geburtstagskalender ist perfekt auf diese Funktion abgestimmt und kann in den meisten Fällen auch als Raumdekoration eingesetzt werden.
Immerwährender Kalender
Das Kalendarium eines Geburtstagskalenders ist immerwährend, d.h. der Kalender muss nicht jedes Jahr ausgetauscht werden. Für jeden Monat gibt es ein separates Kalenderblatt. Bei jedem Tag steht eine Zeile mit genügend Platz für das Eintragen von Geburtstagen oder anderen feststehenden Terminen, zum Beispiel dem Gründungstag des Unternehmens.
Geburtstagskalender als Wanddekoration
Geburtstagskalender sind in der Regel
Wandkalender. Somit kann die Erinnerungshilfe auch ein Farbtupfer an der Wand werden. Die Motive, die auf einem Geburtstagskalender zu sehen sind, können ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel Architektur von Friedensreich Hundertwasser, Fotos von Marylin Monroe oder Landschaftsaufnahmen. Die Auswahl ist sehr groß. Wer etwas Individuelles haben möchte, kann sich einen Geburtstagskalender auch selbst basteln. Mit persönlichen Urlaubsfotos oder Schnappschüssen von der letzten Betriebsfeier lässt sich so ein Kalender je nach Gebrauch passend gestalten.
Mit Drahtbindung oder zum Einlegen
Viele Geburtstagskalender verfügen über Drahtbindung mit Aufhänger und 13 Kalenderblättern (Deckblatt plus 12 Monatsblätter). Es gibt aber auch besondere Ausfertigungen, die mit Lochung versehen und als zusätzliche Einlegeteile in
Zeitplansysteme eingelegt werden können. Andere Modelle können als
Tischkalender gefertigt sein.