Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Gastronomierührbesen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Gastronomierührbesen“
Überbegriffe
Schneebesen
Küchengeräte, mit denen flüssige bzw. halbflüssige Zutaten und Gemische vermengt oder schaumig aufgeschlagen werden.
Holzquirl
Diese klassischen Quirle helfen, Flüssigkeiten und Zutaten miteinander zu verwirbeln und gut zu vermischen.
Schneeschläger
Funktioniert nach dem Prinzip eines Handrührers, die Rührbesen werden mechanisch über eine Kurbel angetrieben.
Milchaufschäumer-Quirl
Handliche Geräte, bei denen ein kleiner Schneebesen durch einen Motor in Rotation versetzt und die Milch aufgeschäumt wird.
Handrührgerät
Das Allroundgerät für den täglichen Einsatz in der Küche. Ob Sahne schlagen, Teige rühren bzw. kneten oder Kartoffelpüree selbst herstellen.
spezielle Formen
Tellerbesen
Die elastischen Drahtschlaufen sind nicht radial sondern horizontal angeordnet, so kann man sie auch in flachen Gefäßen verwenden.
Spiralbesen
Eine kleine Spirale ist kreisförmig um den Stab gelegt, sie eignen sich besonders zum Anrühren von Saucenfonds.
Ballonschneebesen
Durch die ballonartige Form werden sie vor allem zum Schlagen von Sahne, Eiweiß oder Meringue verwendet.
Quirlbesen
Der spezielle Aufbau ermöglicht es, mit der gesamten Fläche des Besens auf dem Boden und an den Kanten zu arbeiten.
Kesselbesen
Besonders große Schneebesen, die sich zum Arbeiten in großen Töpfen oder Kesseln eignen.
Rührspaten
Lebensmittelechte Spaten aus Kunststoff oder Edelstahl zum Rühren in großen Töpfen.
Weitere Informationen zum Thema Gastronomierührbesen
^

Mit Gastronomie-Rührbesen professionell Speisen zubereiten

Ob für den Hausgebrauch, in der Kantine oder in der gehobenen Gastronomie - Rührbesen kommen in jeder Küche zum Einsatz. Dabei sind viele verschiedene Varianten und Ausführungen zu unterscheiden. Rührbesen werden eingesetzt, um Zutaten und Speisen während der Zubereitung zusammenzurühren oder schaumig und cremig zu schlagen.

Der Schneebesen

Schneebesen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und gehören zur Grundausstattung einer jeden Küche. Sie bestehen aus einem länglichen Stiel, in den Drähte aus Silikon oder Edelstahl eingebracht sind. Mit einem Schneebesen können Sie flüssige oder halbflüssige Zutaten vermengen oder zu einem Schaum aufschlagen. Er eignet sich daher ideal für Cremes, Saucen, Pfannkuchenteig und Suppen.

Der Tellerbesen

Tellerbesen sind im Gegensatz zu einem Schneebesen mit einem flachen Rührstück versehen, welches ebenfalls aus Silikon- oder Edelstahldrähten besteht. So können Sie auch kleine Mengen in flacheren Gefäßen verrühren.

Der Spiralbesen

Dieser besteht aus einem langen Stiel und einem halbrunden Rührstück, welches spiralförmig mit Draht aus Silikon oder Edelstahl umwickelt ist. Der Spiralbesen ist flexibel, sodass Sie diesen in allen Bereichen des Topfes anwenden können und so selbst schwer erreichbare Stellen zwischen Topfwand und Topfboden erreichen.

Der Ballonbesen

Wenn Sie Eischnee, leichte Cremes oder Sahne zubereiten möchten, dann ist der Ballonbesen besonders gut geeignet. Bei diesem Rührbesen sind die Drähte ballonförmig angeordnet, was während des Schlagens dazu führt, dass der Zutat viel Luft zugeführt wird und diese somit besonders locker und luftig macht.

Der Quirlbesen

Dank seiner flexiblen Form ist es möglich, Speisen wie Tortenguss oder Pudding zu verquirlen, ohne dass sich Klümpchen bilden. Zudem eignet sich der Quirlbesen gut für die Verwendung in schmalen Gefäßen.

Das Handrührgerät

Mit diesem Küchenhelfer können Sie sowohl Sahne, Eischnee als auch Suppen, Saucen und lockeren Kuchenteig rühren oder schlagen. In der Regel gehören neben den normalen Rührhaken zusätzlich Knethaken zum Zubehör, sodass auch das Kneten von Teig ein Kinderspiel wird.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.