Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hewi garderobendoppelhaken
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Garderobendoppelhaken

  Garderobendoppelhaken  (466 Angebote unter 27.909.185 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Garderobendoppelhaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Garderobendoppelhaken"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Garderobendoppelhaken
^

Der Garderobendoppelhaken für das knitterfreie Aufhängen von Kleidungsstücken

Damit Kleidung knitterfrei und platzsparend aufgehängt werden kann, erweisen sich Garderobenhaken als praktisch. Auch für Hüte und andere Accessoires können sie genutzt werden. Garderobendoppelhaken ermöglichen es, dass gleich zwei Kleidungsstücke aufgehängt werden können. Werden zusätzlich noch Kleiderbügel genutzt, so ist es modellabhängig möglich, noch weitere Kleidungsstücke optimal aufzubewahren. Der besondere Vorteil in dem Garderobendoppelhaken besteht darin, dass er überall dort montiert werden kann, wo er benötigt wird. In Umkleidekabinen, wie beispielsweise im Schwimmbad, der Sauna, im Solarium und in Fitnesscentern sind Garderobendoppelhaken daher unverzichtbar. Ebenso eignen sich die Haken in Gaststätten, in Hotelzimmern, in Badezimmern und Fluren, um Jacken, Mäntel und andere Kleidungsstücke akkurat daran zu platzieren.

Auch dafür eignen sich Garderobendoppelhaken

Zweckentfremdet können Doppelhaken ausführungsabhängig als Handtuchhaken verwendet werden, um Handtücher, Gästetücher oder Trockentücher daran aufzuhängen. Auch Schwämme oder Duschabzieher können daran aufbewahrt werden.

Zum Kleben, Anschrauben oder Aufsetzen? – Modellauswahl

Diverse Varianten von Garderobendoppelhaken können beispielsweise einfach an glatten und staubfreien Oberflächen angeklebt werden. Hierbei ist allerdings die Traglast der Hakenmodelle zu berücksichtigen. Andere Haken-Ausführungen werden dagegen mithilfe von Dübeln und Schrauben an der Wand montiert und sind – je nach Modell - aufgrund der festen Montage traglastfähiger. Haken, die an Türoberseiten eingehängt werden können, komplettieren die Ausführungen schließlich.

Designs und Materialien unter die Lupe genommen

Garderobenhaken aus Kunststoff sind abwaschbar und können in zahlreichen Farben auftreten, die von weiß bis bunt reichen. Matter oder gebürsteter Stahl bzw. Edelstahl wirkt hochwertig und kann auch in Kombination mit Holz oder anderen Materialien überzeugen. Haken aus Aluminium sind ebenso modern und robust. Werden besonders sichere Modelle bevorzugt, sollte darauf Wert gelegt werden, dass die Haken nach innen geneigt sind, sodass man sich nicht daran stoßen kann.

Garderobenleisten und weitere Empfehlungen

Garderobenleisten, Garderobenständer und Wandgarderoben bewähren sich ebenfalls als Aufbewahrungsmöglichkeit. Ein Schild/Piktogramm mit Kleiderbügel macht die Aufhängemöglichkeit optisch direkt erkennbar.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.