Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: garagenbesen arenga, garagenbesen rosshaar 50 cm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Garagenbesen

  Garagenbesen  (418 Angebote unter 27.603.608 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Garagenbesen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   28   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Garagenbesen
^

Der Straßenbesen - ideal zum Kehren in Außenanlagen

Der Straßenbesen ist ein hervorragendes Hilfsmittel zum Kehren bzw. Reinigen von Außenanlagen, sei es, um die Garage, die Terrasse oder den Hof zu kehren, Bürgersteige, Straßen, asphaltierte oder mit Kopfsteinpflaster belegte Plätze oder Freiflächen zu reinigen. Der Straßenbesen wird auch im Straßenbau genutzt, um Fahrbahnverschmutzungen wie festgetretene Erde zu beseitigen oder von Bauern eingesetzt, wenn sie verlorenes Heu oder Kuhdung von der Straße wegkehren müssen, weil sie dazu verpflichtet sind. Häufig werden Straßenbesen auch verwendet, um Laub zusammenzusammeln.

Die passende Breite für den Straßenbesen

Für schmale Lücken benötigen Sie einen schmalen Besen, weshalb auch Breiten ab ca. 30 Zentimeter angeboten werden. Die gängigste Breite liegt bei rund 40 Zentimetern und die maximale Breite bei beispielsweise einem Meter, was zur Reinigung sehr großer Flächen ideal ist.

Die passenden Borsten wählen

Der Straßenbesen hat meist recht steife und lange Borsten von zehn Zentimetern und mehr, die zum einen aus natürlichem Material wie etwa Arenga oder Kokos bestehen können oder zum anderen aus Kunststoff wie etwa PVC, Polypropylen oder Polyamid gefertigt sind. Der Vorteil der Kunststoffborsten liegt darin, dass der Besen komplett nässeunempfindlich ist und Bakterien keinen Unterschlupf zur Vermehrung finden, wie es bei Naturborsten der Fall sein kann. Umgekehrt belastet Kunststoff bei der Entsorgung die Umwelt, was bei Naturborsten nicht der Fall ist.

Der ideale Straßenbesen und sein Stiel

Zum normalen Kehren genügt ein Besenstiel, der senkrecht oder im 45-Grad-Winkel eingeschraubt oder durch einen Stielhalter mit dem Riegel verbunden ist. Wenn man auch Wände, Decken und unter parkenden Autos kehren will, macht je nach Einsatzbereich auch ein Zwei- oder Vierlochbesen Sinn, damit man den Stiel im Winkel senkrecht oder waagerecht befestigen kann. Schnellverschlusssysteme sind mittlerweile als Besenstielhalter keine Seltenheit mehr. Der Stiel kann aus Holz, Kunststoff oder Metall bestehen, wobei Holzstiele meist die schwersten sind.

Die geeignete Reihenzahl der Straßenbesen

Die Borsten sind in Reihen in Löchern am Riegel befestigt. Für leichte Verschmutzungen aus größeren Partikeln wie Steinchen oder Laub genügen Besen mit vier Borstenreihen. Je feiner der Dreck ist, desto mehr Reihen Borsten sind ideal, damit der Sand oder Staub nicht durch die Borstenreihen hindurch gehen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.