Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Folienstifte

  folienstifte staedtler  (168 gefilterte Angebote unter 27.650.953 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Folienstifte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Logo STAEDTLER
folienstifte von STAEDTLER

Folienstifte im Detail

Im Jahr 1967 präsentierte STAEDTLER als erster Hersteller einen Faserschreiber für die Tageslichtprojektion mit wasserlöslicher Spezialtinte in acht leuchtenden Farben. Damit haben wurde völlig neue Produktkategorie geschaffen. Heute bietet STAEDTLER ein breites Sortiment an Folienstiften an, welche nicht nur für die Overheadfolie, sondern vielseitig für die verschiedensten Anwendungen verwendet werden können.
Universell einsetzbare Folienstifte, auch Universalstifte genannt, gibt es nicht nur für verschiedene Oberflächen, sondern auch in verschiedenen Farben und Linienbreiten. Egal, welche Linienbreite Sie benötigen: Die verschiedenen Spitzen erlauben großflächige Kennzeichnungen genauso wie filigrane Beschriftungen. Wählen Sie daher die für Sie passende Spitzenstärke. Keilspitzen bieten die Möglichkeit, entweder mit der Spitze des Keils feine Linien zu ziehen oder mit dem flächigen Aufsetzen eine breite Markierung auszuführen. Mit der Keilspitze können Sie also zwischen dick und dünn variieren. Wenn Sie ausschließlich eine Linienbreite bevorzugen, sollten Sie zur Rundspitze greifen.

Wasserfest oder wasserlöslich?

Bei Universalstiften haben Sie die Wahl zwischen der wasserfesten (permanent) und der wasserlöslichen (non permanent) Variante. Die wasserlösliche, schnelltrocknende Tinte ist feucht von glatten Flächen abwischbar und beispielsweise für Folien zu empfehlen, die Sie anschließend erneut benutzen möchten

Der wasserlösliche Klassiker: Lumocolor non permanent

Der wasserlösliche Klassiker ist in 8 brillanten Farben sowie vier verschiedenen Linienbreiten S, F, M und B erhältlich, wobei S für eine superfeine Spitze steht und B für die breiteste Variante, die Keilspitze des Lumocolor non permanent.

Die permanente Lösung: Lumocolor permanent

Auch der permanente Universalstift ist in 8 brillanten Farben sowie vier verschiedenen Linienbreiten S, F, M und B erhältlich, wobei auch hier S für eine superfeine Spitze steht und B für die breiteste Variante, die Keilspitze des Lumocolor permanent.
 STAEDTLER
 STAEDTLER
 STAEDTLER
Es gibt viele Gründe, einen Lumocolor zu verwenden. Unser Lumocolor permanent Sortiment ist jederzeit zur Stelle: Diese Universalstifte eignen sich zum Beschriften fast aller Oberflächen. In Küche, Werkstatt, im Garten oder in der Schule erleichtern diese zuverlässigen Alleskönner den Alltag.
Schön beschriftete Vorratsgläser mit Handlettering und Verzierungen erleichtern zum Beispiel den Überblick in der Küche – und sind ein stylischer Blickfang im Regal.
Mit der separat erhältlichen „Tankstelle 487 17“ ist der Lumocolor permanent pen schnell wieder aufgefüllt. Einfach den Stift für e inige Stunden in den Behälter stecken – und weiterschreiben.

Gut aufgestellt:

Die praktische STAEDTLER Box ist gleichzeitig Transportbox, Schutzverpackungund Stiftehalter. Ihr Deckel lässt sich umklappen unddient als Aufsteller: So ist der passende Stift immer greifbar

Kappe vergessen?

Das ist Dank der von STAEDTLER entwickelten DRY SAFE Technologie kein Problem mehr – auch ohne die Stiftkappe können viele Lumocolor permanent tagelang offen liegen, ohne auszutrocknen. So verlängert dieses Feature die Lebensdauer unserer Produkte und schont Natur und Geldbeutel – denn ein nicht ausgetrockneter Stift muss auch nicht ersetzt werden.

Bleibt gut sichtbar.

Die Tinte des schwarzen Lumocolor permanent Universalstift hat eine hohe Lichtbeständigkeit und behält sehr lange ihre Farbbrillanz. Daher bleibt die Schrift auch nach Jahren noch lesbar.

Grenzenlos schreiben mit STAEDTLER
Lumocolor.

In unserer Lumocolor Markerfamilie finden Sie den passenden Stift für außergewöhnliche Einsätze. Das Beschriften, Markieren oder Bemalen fast aller Oberflächen ist damit möglich: ganz nach Wunsch abwischbar oder wasserfest. Dank der DRY SAFE Technologie können viele Lumocolor Universalstifte tagelang offen liegen ohne einzutrocknen. Zudem sind sie geruchsarm und schnelltrocknend.
Logo STAEDTLER
Weitere Informationen zum Thema Folienstifte
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.