Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Feuerlöscharmaturen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Feuerlöscharmaturen“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Feuerlöscharmaturen
^

Feuerwehr – Retten, Löschen, Bergen und Schützen

110 und 112 - das sind Notrufnummern, die jeder kennt bzw. kennen sollte. Während man mit der ersten Telefonnummer die Polizei verständigt, alarmiert man mit der zweiten die Feuerwehr. Doch diese ist nicht nur für das Löschen von Bränden – die wohl bekannteste Aufgabe – zuständig, immer häufiger wird sie für die technische Hilfeleistung gerufen. Zu den Aufgaben der Feuerwehrkameraden gehören also neben dem Löschen von Bränden, das Retten und Bergen von Personen und Tieren oder auch das Schützen in Form von Brandschutzprävention.

Löschen des Brandherdes

Das Löschen eines Brandherdes erfolgt meist mit Löschwasser. Dieses stammt entweder aus einem nahe gelegenen Teich (durch Ansaugen mit einem Saugschlauch), Hydranten (durch Druck über einen Druckschlauch) oder wird in Tanklöschfahrzeugen mitgeführt. Mit Kübelspritzen können kleinere Brandherde gelöscht werden. Die dabei verwendeten Feuerwehrschläuche gibt es mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen. Durch eine Kupplung z. B. Saug-, Druck-, Blind-, Festkupplung oder Übergangsstück werden die Feuerwehrschläuche mit der Armatur verbunden. Mit einem Mehrzweckstrahlrohr ist es möglich, neben Wasser auch Wasser-Schaum-Gemische als Löschmittel zu verwenden. Damit kann ein Voll- oder Sprühstrahl sowie ein Wasserstopp erzeugt werden. Diese Strahlrohre sind in den Größen B, C und D verfügbar.

Wir haben noch mehr!

Wenn Sie sich für das Thema Feuerwehr interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Kategorie Feuerwehrtechnik. Neben funkenfreiem Werkzeug, Funkgeräten, Prüfröhrchen finden Sie auch Flutlichtstrahler, Gurtmesser oder Wärmebildkamera.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.