Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: federtasche herlitz, rayher federtasche
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Federtasche

  Federtasche  (233 Angebote unter 27.676.289 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Federtasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Federtasche"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Federtasche
^

Federmappe – für viele das praktische Etui

Eine Federmappe ist nicht nur ein nützliches Schüleretui, sondern auch für Erwachsene eine gute Möglichkeit, Stifte und Notizen sicher aufzubewahren. Federmappen gibt es in vielen verschiedenen Sorten. Je nachdem, wozu eine Federmappe benötigt wird, kann man auf eine Vielzahl an Modellen zurückgreifen.

Überschaubarkeit vs. Tohuwabohu

Die zwei bekanntesten Federmappen-Typen sind die Schüleretuis, in denen die Schreibgeräte und anderes Schreibmaterial geordnet befestigt werden können, und die Modelle, in denen man alles lose ablegen kann. Die Federmappen, in denen das Schreibmaterial angeordnet werden kann, sind meist Klappmappen, während die andere Variante auch als Schlamperrolle bezeichnet wird und häufig eine längliche runde Tasche ist. In der Regel besitzen die Federmappen einen seitlich angebrachten Reißverschluss zum Öffnen und Schließen.

Inhalt und Funktion

Die Funktion von Federmappen ist das Aufbewahren von Stiften und anderen Werkzeugen für den Schulunterricht. Im Schlamperetui wie in einer aufklappbaren Federmappe geht es um das bestmögliche Verstauen von Schreibmaterial. In den Klappetuis befinden sich Einschubmöglichkeiten für Buntstifte, Filzstifte, Bleistifte, Tintenfüller, Lineal, Anspitzer und Radiergummis. In manchen Modellen können noch Lineale bzw. Geodreieicke untergebracht werden. Bei den Schlampermäppchen wird alles unsortiert aufbewahrt. Dies kann äußerst platzsparend sein.

Das Materialien der Federmappen

Die Federmappen sind in der Regel aus Polyester hergestellt. Es gibt auch Modelle, bei denen Leder zur Anwendung kommt. Hierbei ist auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten, denn die Lederetuis sind häufig wesentlich teurer als die Polyestermodelle. Dafür haben die Ledermodelle eine längere Lebensdauer und wirken im Gegensatz zu den Polyesterprodukten ästhetischer.
Schüleretuis gibt es mit zahlreichen verschiedenen Motiven. Gerade Kinder erfreuen sich an so manch bunten Bildern, die die Federmappe zieren.

Federmappen-Sets

Es gibt auch verschiedene Sets, in denen Federmappen verkauft werden. Zu diesen Sets gehören dann noch meist ein Turnbeutel zum Aufbewahren der Sportsachen und ein Portemonnaie für das Schulgeld und Ausweise etc. Des Weiteren sind Federmappen häufig beim Kauf eines Schulranzens im Set enthalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.