Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Fahrrad Rücklicht

  Fahrrad Rücklicht  (14 Angebote unter 27.649.859 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrrad Rücklicht“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrrad Rücklicht"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Fahrrad Rücklicht
^

Das Fahrrad-Rücklicht für ein gefahrloses Radfahren

Die Fahrradrückleuchte ist ein essentieller Bestandteil der Fahrradbeleuchtung und zwingend notwendig, um bei Nacht oder schwierigen Witterungsverhältnissen im Straßenverkehr durch herannahende Fahrzeuge gesehen zu werden.

Funktionsweise und Aufbau der Rückleuchte

Rückleuchten senden ein strahlend rotes Licht aus. Ermöglicht wird dies durch ihren Aufbau, wobei entweder durch eine oder mehrere, von einem Fahrraddynamo gespeiste, Halogenbirnen oder batteriegespeiste Leuchtdioden (LED) Licht erzeugt wird. Dieses Licht durchläuft anschließend eine rote Streuscheibe, welche das Licht nicht nur rot färbt, sondern es auch noch in sogenanntes weiches Licht umwandelt, also kontrast- und schattenarm macht.

LEDs oder Halogenbirnen?

Als Leuchtmittel bieten sich LEDs oder Halogenleuchten an. Die ältere Version von beiden, die Rückbeleuchtung mittels einer oder mehrerer Halogenbirnen, wird schon sehr lang verwendet, um die sichere Fortbewegung im Straßenverkehr zu gewährleisten. Durch einen Fahrraddynamo angetrieben, ist sie eine sehr verlässliche Methode, da der für ihren Betrieb benötigte Strom direkt beim Fahren erzeugt wird. Die LED-Technik ist von dem Ladezustand ihrer Batterie abhängig, welche nur in Ausnahmefällen durch einen zusätzlich angebrachten Dynamo aufgeladen werden kann. Klare Vorteile der LED-Lampen hingegen sind sowohl der ständige und hellere Lichtkegel, die Standlichtfunktion, als auch der fehlende durch den Betrieb eines Dynamos entstehende Widerstand beim Fahren. Auch bei der Haltbarkeit der Elemente gibt es Unterschiede, da eine Halogenbirne meist nach 2000 - 6000 Stunden durchbrennt und die Lebensdauer einer Leuchtdiode praktisch unbegrenzt ist.

Wie bringe ich die Rückleuchte richtig an ?

Das Fahrradteil wird am hinteren Teil des Fahrrades angebracht. Wenn ein Hinterradschutzblech vorhanden ist, sollte das Rücklicht an diesem montiert werden. Beim Fehlen eines hinteren Schutzblechs, kann man die Hinterbaustrebe zur Anbringung heranziehen. Um von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig erkannt zu werden, ist eine exakt parallele Anbringung zur Straßenoberfläche nötig. Außerdem sollte man darauf achten, dass kein eventuell auf dem Hinterrad-Gepäckträger angebrachtes Gepäckstück die Leuchte verdeckt.  

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.