Fachbodenregal - Hochstapeln mit System!
Für die Organisation von Kleinteilen und Waren, die nicht auf Paletten geliefert werden, sind Fachbodenregale ideal. Doch nicht nur im Lager, sondern im Büro kommen sie zum Einsatz. Die
Lagerregale bestehen in den meisten Fällen aus einem Fachboden und einem Regalrahmen. Je nach Größe und Einsatzzweck sorgen
Rückwände oder
Verstrebungen auf der Hinterseite für Stabilität.
Kaufentscheidung gut planen!
Beim Kauf eines Fachbodenregals ist die Wahl des passenden Fachbodens entscheidend. Verbreitet sind Böden aus
Metall und Holz, die entsprechend dem Lagergut gewählt werden sollten. Beschichtete Metallböden sind besonders kratzfest und daher ideal für kantige und eckige Waren geeignet. Böden aus Holz gelten als besonders lärmschonend. Neben dem Material ist vor allem das das Gewicht des Lagergutes entscheidend. Danach muss auch der entsprechende Fachboden gewählt werden. Gewichte bis 400 Kilogramm pro Fach lassen sich problemlos umsetzen.
Feldlast und Fachlast
Wenn Sie ein Regal verwenden, beachten Sie auch die Angaben des Herstellers beispielsweise in Bezug auf Belastbarkeit der Regale. Die Fachlast bezieht sich dabei auf das Gewicht, mit dem ein Regalboden belastet werden darf. Die Feldlast bezeichnet die Summe der Fachlasten in dem jeweiligen Regalfeld.
Stecken oder Schrauben
Bei Fachbodenregalen sind zwei Bauarten verbreitet: Steck- und Schraubsysteme. Bei Stecksystemen wird der Rahmen zusammengesteckt. Der Aufbau des Regals ist so schnell und ohne größeren Aufwand erledigt. Diese Systeme sind ideal, wenn häufig umgebaut wird oder die Regale nur kurze Zeit benötigt werden. Steht hingegen fest, dass sich der Standort nicht wechseln wird, dann kann auch ein Schraubsystem eingesetzt werden. Die einzelnen Komponenten werden dabei meist selbst verschraubt. Eine größere Stabilität ist hier der entscheidende Vorteil.
Sicherheit beim Fachbodenregal
Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Sicherung des Regals gelegt werden. Die größte Gefahr besteht darin, dass das Regal umkippt. Um Unfälle und Beschädigungen am Lagergut zu vermeiden, gibt es
Wandbefestigungen und Fußverankerungen.