Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: esd-clogs blau, esd-clogs weiss, esd-clogs 49
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > ESD-Clogs

  esd clogs  (2.051 Angebote unter 27.677.657 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „esd clogs“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"ESD-Clogs"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   137   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema esd clogs
^

ESD-Clogs - Laufen ohne Aufladung

Bei der Herstellung und dem Umgang mit Kunststoffen, Folien sowie empfindlichen Bauteilen der Computer- oder Mikroelektronik ist die elektrostatische Aufladung, kurz ESD (Elektro Static Discharge), ein großes Thema. Bereits minimale elektronische Entladung können Bauteile beschädigen oder gar zerstören. Da viele dieser Schäden meist bis zum Einsatz beim Kunden unentdeckt bleiben, entstehen so zum Nachteil vieler Unternehmen jährlich Schäden in Millionenhöhe. Dies betrifft beispielsweise auch die Papier- oder Textilindustrie.

Die passenden ESD-Clogs zur Personenerdung

Beim Umgang mit ESD-empfindlichen Produkten ist stets größte Sorgfalt und Vorsicht geboten. Das größte Problem der dauerhaften Erdung ist jedoch der Mensch selbst. Dabei wird mit Hilfe der Personenerdung versucht, möglichst alle Ursachen für ESD zu eliminieren. Dazu gehört natürlich auch die ESD-gerechte Kleidung, insbesondere das Schuhwerk. ESD-Clogs sind besonders leichte und dennoch robuste Schuhe. Sie sind angenehm zu tragen und bieten auch an stressigen Arbeitstagen wohltuende Unterstützung für die Füße. Zudem bieten die Clogs im Gegensatz zu Sandalen mehr Fußschutz durch eine durchgehende Decksohle. Zur Ferse hin sind die Clogs offen und mit einem verstellbaren Fersenriemen ausgestattet. Der Fersenriemen kann auch klappbar sein, somit ist das Modell sowohl offen als auch halbgeschlossen tragbar.

Was unterscheidet ESD-Clogs von normalen Clogs?

ESD-Clogs werden speziell für den antistatischen Bereich entwickelt und hergestellt. Die Clogs werden der Erkenntlichkeit halber mit einem entsprechenden ESD-Zeichen gekennzeichnet. Dies bestätigt, dass sie über einen elektrischen Durchgangswiderstand nach DIN EN 61340-5-1 verfügen, nämlich im empfohlenen Bereich zwischen 7,5 x 10⁵ , bis 3,5 x 10⁷ Ohm. Dies verhindert beispielsweise beim Laufen entstehende Ladung.

Aus welchen Materialien bestehen ESD-Clogs?

Die Clogs werden in unterschiedlichen Materialien angeboten. So zum Beispiel aus robustem, wasserabweisendem Nubuk- oder auch Glattleder. Zudem werden auch Clogs aus gummiähnlichen Spezialmaterialien hergestellt. Diese Schuhe sind besonders leicht und angenehm zu tragen. Darüber hinaus verfügen die ESD-Clogs über eine rutschhemmende Laufsohle nach EN ISO 20347:2007 und sind autoklavierbar. Die Clogs können somit einfach sterilisiert werden. Somit haben auch Gerüche und Bakterien keine Chance mehr.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.