Elektrische Heckenschere
In der Zeit der Sonnenkönige war in Form gebrachte Natur der sichtbare Ausdruck von Macht und Reichtum.
Hecken, Bäume und Sträucher wurden geometrisch auf ein Zentrum ausgerichtet und zurechtgestutzt. Heute wird
dieses Gesellschaftsideal eher durch Individualität und freies Wachsen ersetzt. Aber ein- oder zweimal im Jahr müssen
auch heute Hecken oder Sträucher wieder in Form gebracht werden. Und was eignet sich dafür besser als eine für diese
Arbeit entwickelte Heckenschere?
Ideal für große Hecken und Sträucher
Die Elektro-Heckenschere ist die Lösung für große Hecken, Sträucher
oder Büsche. Damit geht die Arbeit zum einen schneller und damit vor allem auch weniger anstrengend voran.
Da aber bei den Elektroheckenscheren die Stromzufuhr immer ein gewisses Problem darstellt, denken Sie
bereits vor dem Kauf gleich an ein entsprechend langes Kabel. Dies stellt bei kurzen Wegen zwar weniger
ein Risiko dar, aber mit steigender Meterzahl des Kabels behindert es doch ordentlich. Deshalb kann
es auf einem großen Firmengelände oder einer Parkanlage manchmal besser sein, einen Stromerzeuger
(Notstromaggregat) einzusetzen, um so mit relativ kurzen Kabeln arbeiten zu können. Achten Sie bitte beim
Stromerzeuger darauf, dass er für die Leistung Ihrer Heckenschere ausgelegt ist. Die stärksten Heckenscheren
mit Elektromotor haben dabei bis zu 600 W Leistung. Das Gewicht liegt bei hochwertigen Geräten
knapp über 2 kg.
Bitte beachten Sie
Ein weiteres Risiko bei Elektrogeräten stellt das unbeabsichtigte Durchtrennen des Kabels beim Arbeiten dar.
Hier sorgt bei guten Heckenscheren ein besonderes Kabel, bestehend aus einer Ummantelung aus flexiblem
Spiralschlauch dafür, dass das Kabel nicht zerschnitten werden kann. Achten Sie bitte trotzdem auf Ihre
Sicherheit, im Einsatz mit Elektrogeräten kann ein FI-Schutzschalter Leben
retten. Fazit ist, Elektroheckenscheren eignen sich besonders gut für lange und hohe Hecken oder Büsche.
Nähere Informationen
Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht
Heckenscheren.