Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Elektro-Heckenschere

  Elektro-Heckenschere  (122 Angebote unter 27.677.657 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektro-Heckenschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektro-Heckenschere"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektro-Heckenschere
^

Elektrische Heckenschere

In der Zeit der Sonnenkönige war in Form gebrachte Natur der sichtbare Ausdruck von Macht und Reichtum. Hecken, Bäume und Sträucher wurden geometrisch auf ein Zentrum ausgerichtet und zurechtgestutzt. Heute wird dieses Gesellschaftsideal eher durch Individualität und freies Wachsen ersetzt. Aber ein- oder zweimal im Jahr müssen auch heute Hecken oder Sträucher wieder in Form gebracht werden. Und was eignet sich dafür besser als eine für diese Arbeit entwickelte Heckenschere?

Ideal für große Hecken und Sträucher

Die Elektro-Heckenschere ist die Lösung für große Hecken, Sträucher oder Büsche. Damit geht die Arbeit zum einen schneller und damit vor allem auch weniger anstrengend voran. Da aber bei den Elektroheckenscheren die Stromzufuhr immer ein gewisses Problem darstellt, denken Sie bereits vor dem Kauf gleich an ein entsprechend langes Kabel. Dies stellt bei kurzen Wegen zwar weniger ein Risiko dar, aber mit steigender Meterzahl des Kabels behindert es doch ordentlich. Deshalb kann es auf einem großen Firmengelände oder einer Parkanlage manchmal besser sein, einen Stromerzeuger (Notstromaggregat) einzusetzen, um so mit relativ kurzen Kabeln arbeiten zu können. Achten Sie bitte beim Stromerzeuger darauf, dass er für die Leistung Ihrer Heckenschere ausgelegt ist. Die stärksten Heckenscheren mit Elektromotor haben dabei bis zu 600 W Leistung. Das Gewicht liegt bei hochwertigen Geräten knapp über 2 kg.

Bitte beachten Sie

Ein weiteres Risiko bei Elektrogeräten stellt das unbeabsichtigte Durchtrennen des Kabels beim Arbeiten dar. Hier sorgt bei guten Heckenscheren ein besonderes Kabel, bestehend aus einer Ummantelung aus flexiblem Spiralschlauch dafür, dass das Kabel nicht zerschnitten werden kann. Achten Sie bitte trotzdem auf Ihre Sicherheit, im Einsatz mit Elektrogeräten kann ein FI-Schutzschalter Leben retten. Fazit ist, Elektroheckenscheren eignen sich besonders gut für lange und hohe Hecken oder Büsche.

Nähere Informationen

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Heckenscheren.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.