Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Einsatzjacke Feuerwehr

  Einsatzjacke Feuerwehr  (0 Angebote unter 29.297.775 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Einsatzjacke Feuerwehr"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Einsatzjacke Feuerwehr
^

Einsatzjacke Feuerwehr - Funktionalität und Sicherheit

Feuerwehrbekleidung muss immer höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Zusätzlich darf sie nicht zu schwer, sondern muss leicht und bequem geschnitten sein. Nur wer sich trotz Schutzkleidung frei bewegen kann, ist in der Lage, die Anforderungen der Feuerwehrarbeit zu erfüllen. Zudem ist es wichtig, dass die Einsatzkleidung schnell an- und ausgezogen werden kann. 

Komfort für den täglichen Einsatz

Die Einsatzjacken sind leicht, bequem und trotzdem funktional. Hochgeschlossen mit einem praktischen Reißverschluss, bieten die Jacken Schutz für den Oberkörper bis zum Kinn. Mehrere Innen- und Brusttaschen bieten Platz für die Funkgeräte und weitere Hilfsmittel. Die Taschen sind bei den meisten Jacken mit einem Klettverschluss versehen, sodass sie mit einem Handgriff geöffnet und verschlossen werden können. An den Ellbogen wurde eine Verstärkung eingearbeitet, die Ärmel sind ebenfalls mit Klettverschlüssen ausgestattet. Die Einsatzjacken können sehr gut mit den dazugehörigen Einsatzhosen oder weiteren Überjacken kombiniert werden.

Sicherheit steht an erster Stelle

Im Innenbereich sind die Jacken meist vollständig mit schwer entflammbarem Material gefüttert. Die meisten Einsatzjacken verfügen über Reflexstreifen. Diese sind notwendig, um auch bei Dunkelheit aus größerer Entfernung gesehen zu werden. Einige Modelle sind zusätzlich mit einem abnehmbaren Schulterkoller ausgestattet, welches nach Norm EN 471 flammhemmend ist. Da Feuerwehrleute ihre Zugehörigkeit klar kennzeichnen müssen, befindet sich auf den Jacken ein Aufdruck (beispielsweise "Feuerwehr"). Erhältlich sind die Einsatzjacken in den gängigen Kleidergrößen, zum Teil auch in Übergrößen, sodass jeder damit ausgestattet werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.