Mit der Eincremehilfe schwer erreichbare Körperstellen erreichen
Die Eincremehilfe ermöglicht das eigenständige Eincremen von Körperstellen, die schwer zu erreichen sind, beispielsweise der Rücken. Diese
Alltagshilfe ist für ältere Menschen empfehlenswert oder wird auch von Menschen angewendet, die aufgrund von Verletzungen oder Operationen körperlich eingeschränkt sind.
Eincremen mit und ohne Massagewirkung
Die Eincremehilfe ist ein Gerät, welches das Eincremen der Rückenhaut unterstützt. Sie ermöglicht das Pflegen der schwer erreichbaren Stellen. Jede Eincremehilfe besteht aus
- einem Stiel in definierter Länge,
- einen Griff und
- eine Aufsatz als Bürste, Massageelement oder Rolle.
Mit einer Eincremehilfe verlängert sich die Hand, um den gesamten Rücken gelenkschonend zu erreichen. Die Anwendung ist sehr einfach, da weder Druck noch ein übermäßiges Bewegen der Schulter nötig sind. Durch das Gerät ist es möglich, den eigenen Rücken ohne Hilfe des Pflegepersonals zu pflegen. Mit der Eincremehilfe lassen sich Körperlotionen und
Cremes, medizinische Creme oder Sonnenöl auftragen. Einige Eincremehilfen sind mit zusätzlichen Massagerollen ausgestattet und wirken zusätzlich massierend. Beim Verwenden entwickelt sich ein Wohlgefühl und die Haut wird besser durchblutet. In der Kombination von Eincremehilfe und
Massagewirkung kann die Hautpflege noch besser in die Haut eindringen.
Sinnvolles Hilfsmittel für die Hautpflege
Die Eincremehilfe kann in den verschiedensten Situationen und Lebensumständen eine wertvolle Hilfe sein. Gesunde und junge Haut ist ebenso dankbar über eine pflegende Creme, wie es im Alter zur notwendigen Körperpflege gehört. Die Haut ist nicht immer in der Lage, selbst für ein ausgeglichenes Feuchtigkeitsverhältnis zu sorgen. Ihre Fähigkeit nimmt mit dem Alter noch weiter ab und auch Krankheiten können sich negativ auf die Haut auswirken. Die Schutzfunktion der Haut kann durch individuell ausgewählte Pflegeprodukte sinnvoll unterstützt werden.