Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Alltagshilfen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Alltagshilfen“
Überbegriffe
Antirutschfolie
Rutschfeste, jedoch nicht klebende Folie im Rollen­format mit vielen Anwen­dungsmöglichkeiten.
Antirutschunterlage
Dickere rutschfeste Unter­lagen mit rundem oder viereckigem Format, z. B. als Untersetzer.
Anziehhilfe
Anziehstäbe und vielfältige spezielle Anziehhilfen, z. B. für Kompressionsstrümpfe oder Prothesen.
Aufstehhilfe
Katapultsitze erleichtern das Aufstehen von Stühlen oder Erheben aus Sesseln.
Bettgriff
Die Bettgriffe sind mobil einsetzbar und einfach an den meisten Betten zu befestigen.
Betterhöhung
Unterstützt beim Zubett­gehen und Aufstehen bei Einschränkungen des Be­wegungsapparates.
Eincremehilfe
Praktische Hilfe, um den Rücken einzucremen und zu massieren, ohne fremde Hilfe.
Esslätzchen
Einfache und kostengüns­tige Möglichkeit, Kleidung beim Essen zu schützen.
Greifhilfe
Greifhilfen mit teilweise magnetischen und gummi­beschichteten Greifklauen.
Knöpfhilfe
Selbst kleine Knöpfe lassen sich damit einfach und ein­händig schließen.
Tellerranderhöhung
Verhindert das Herunter­schieben von Essen vom Teller bei einhändigem Essen.
Schlafmaske
Für lichtempfindliche Au­gen. Lädt zum optimalen Entspannen ein. Ideal auf Reisen und zu Hause.
Kopfwaschbecken
Aufblasbares Waschbecken für den mobilen Gebrauch.
Waschschalenständer
Mobiler Ständer, auf dem Waschschalen platziert werden.
Drehhilfen
Badeliftumsetzhilfe
Damit lassen sich Patienten relativ einfach in den Bade­lift oder auf das Badebrett umsetzen.
Patientendrehscheibe
Für problemloses Umsetzen von Patienten, wenn diese stehen können, jedoch in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind.
Schlüsseldrehhilfe
Der stabile Griff ermöglicht das Drehen von Schlüsseln selbst bei schwacher Hand.
Glasöffner
Schraubglasöffner erleich­tern das Aufschrauben von Gläsern auch mit wenig Kraft.
Weitere Informationen zum Thema Alltagshilfen
^

Alltagshilfen können die Lebensqualität verbessern

Wenn ältere oder kranke Menschen im Alltag eingeschränkt sind, greifen sie zur Steigerung ihrer Lebensqualität gern auf verschiedene Hilfen im Alltag zurück – beispielsweise beim Essen, der Körperhygiene, beim Anziehen oder bei der Fortbewegung. Die meisten dieser Alltagshelfer können sowohl in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern als auch in der häuslichen Pflege eingesetzt werden.

Erleichterung bei der Körperpflege und dem Ankleiden

Die tägliche Körperpflege und das tägliche Anziehen sind sehr persönliche Dinge, die man auch so lange wie es geht, allein und ohne fremde Hilfe erledigen möchte. Bestimmte Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Eincremehilfe, die Anziehhilfe oder die Knöpfhilfe können die betreffenden Personen unterstützen.

Die Eincremehilfe

Die Eincremehilfe ermöglicht das selbstständige Eincremen von schwer erreichbaren Körperstellen. Der lange Griff ist je nach Modell fest oder ausklappbar. Die Creme oder Lotion wird dabei einfach in das integrierte Kammersystem eingefüllt und lässt sich so gleichmäßig und einfach am Körper verteilen.

Die Anziehhilfe

Hierbei handelt es sich um nützliche Gegenstände, die je nach Modell entweder das Anziehen von Kompressionsstrümpfen, von Socken, Strumpfhosen oder von Schuhen vereinfachen.

Knöpfhilfe

Das selbstständige Anziehen wird mit diesem Hilfsmittel erleichtert, denn Knöpfe verschiedener Größen können damit geöffnet und geschlossen werden.

Alltagshilfen für Küche und Haushalt

Bereits in der Küche können viele Handgriffe, wie das Öffnen von Gläsern oder eines Schraubverschlusses sowie die Nahrungsaufnahme eine Schwierigkeit für kranke oder ältere Menschen darstellen. Diverse Alltagshilfen, wie Anti-Rutschhilfsmittel, Bestecke mit ergonomisch geformten Griffen, Esslätzchen oder Tellerranderhöhungen vereinfachen den Alltag um ein Vielfaches.

Anti-Rutsch-Unterlagen

Anti-Rutsch-Unterlagen oder Anti-Rutsch-Folien sind ideal für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, denn diese verhindern das ungewollte Verrutschen von Gegenständen, wie Gläser oder Tellern. Die verschiedenen Größen, Formen und Materialien bieten eine große Auswahl, sodass die Unterlagen passend zum Gegenstand, der darauf gestellt werden soll, gewählt werden können.

Greifhilfen

Diese Hilfsmittel sind je nach Modell etwa 40 bis 80 cm lang und ermöglichen mittels Schließmechanismus, heruntergefallen Gegenstände einfach und ohne Kraftaufwand aufzuheben. Greifhilfen bieten sich vor allem bei Menschen an, denen die nötige Kraft oder die Bewegungsfreiheit fehlt, Dinge eigenständig aufzuheben.

Hilfen beim Essen

Tellerranderhöhungen

Damit Nahrungsmittel mit dem Besteck besser gegriffen und auf Löffel und Gabel platziert werden können, eignen sich diese Ränder besonders gut. Sie können bei Bedarf auf dem Teller befestigt werden und verhindern so, dass das Essen vom Tellerrand geschoben wird.

Glasöffner

Meist ist es nicht leicht, Gläser und Flaschen einfach zu öffnen. Spezielle Glasöffner können auf dem Deckel platziert werden und machen das Öffnen auch ohne viel Kraftaufwand möglich.

Hilfsgeräte bei der Umlagerung und beim Transport

Damit gehbehinderte, kranke oder ältere Menschen einfach bewegt werden können, beispielsweise vom Bett auf den Stuhl oder vom Rollstuhl an den Tisch, können Umsetzhilfen wie Patientendrehscheiben oder Badelift-Umsetzhilfen eingesetzt werden.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.