Mit der Dentalwaage präzise wiegen
Wird im
Dentalbereich Zahngold oder gar ein Edelstein verarbeitet, ist es erforderlich, das Gewicht in Gramm oder für Edelsteine in Karat zu ermitteln. Da die Messgenauigkeit in der Medizin eine besondere Rolle spielt, sollte nicht auf herkömmliche
Waagen, sondern auf spezielle
Dentalgeräte zurückgegriffen werden. Optimal hierfür ist eine spezielle Dentalwaage, da sie die für die Qualität wichtigen Messergebnisse sehr genau anzeigt. Für diesen Verwendungszweck muss die Dentalwaage eichfähig sein.
Wechselnde Einsatzorte
In der Regel ist die Dentalwaage wegen der Erdanziehungskraft für einen bestimmten Einsatzort (Zahnarztpraxis oder Dentallabor als Lieferadresse) geeicht und sollte nur dort verwendet werden. Benötigt man eine mobile Dentalwaage für den Einsatz an verschiedenen Orten wie etwa diverse Annahmestellen für den Goldankauf durch Juweliere, sollten Sie auf eine Waage mit einem eingebauten Justiergewicht zurückgreifen. Zudem darf Gold nur über der angegebenen Mindestlast der Waage angekauft werden, was punktuell amtlich kontrolliert wird.
Wägebereich, Auflösung und Ausgabe
Wichtig für eine Dentalwaage sind der Arbeitsbereich, also der Wägebereich und die Auflösung des Gewichts in Zehntel-, Hundertstel- oder sogar Tausendstelgramm. Im letzteren Fall beeinflusst schon ein Luftzug das Messergebnis, weshalb hier ein transparentes Glas- oder Kunststoffgehäuse mitgeliefert wird, was etwa vor einem Hauch Atemluft schützt. Die Waage arbeitet mechanisch oder elektrisch, wobei sie durch Batterien oder Knopfzellen versorgt wird. Das Messergebnis wird auf unbeleuchteten LCD- oder beleuchteten LED-Anzeigen ausgegeben. Manche Waagen lassen auch die Verbindung mit einem Drucker, PC oder Laptop zu, um die Wiegevorgänge auszudrucken oder anhand mitgelieferter Software auszuwerten.
Zusätzliche Funktionen
Wird Material in kleinen Gefäßen gewogen, ist eine Tarafunktion erforderlich, die die Gewichtsanzeige um das Gewicht des Tiegels reduziert. Entsprechend wird auch der höchste Wägebereich reduziert. Wird die Dentalwaage wie in Labors häufig genutzt, macht sich eine Stückzahl der Wägevorgänge - am besten auch mit einem entsprechenden Protokoll der Gewichte - bezahlt.
Tipps
Die Messgenauigkeit der Dentalwaage hängt oft von der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchte ab, weshalb man die Waage jeden Morgen anhand eines Prüfgewichtes oder über eine Justiervorrichtung kontrolliert und einstellt.