Nahlinsen für Makrofotografie ohne Makroobjektiv
Nahlinsen bieten eine preiswerte Möglichkeit, mit
Kameras auch ohne spezielles
Makroobjektiv Nahaufnahmen in ansprechender Qualität anzufertigen. Die Nahlinsen bestehen dabei meist aus einer Linse, die wie ein Filter auf das herkömmliche Objektiv aufgeschraubt wird und anschließend eine sehr hohe Auflösung von kleinen Objekten gestattet. Spezielle Ausführungen von Nahlinsen sind für Diaprojektoren, Camcorder und Wärmebildkameras erhältlich:
Nahlinsen für Spiegelreflexkameras und spiegellose Digitalkameras
Mit Abstand am häufigsten werden Nahlinsen in der Fotografie eingesetzt. Hier können sie ein komplettes Makroobjektiv ersetzen. Sie werden in unterschiedlichen Linsendurchmessern und Brennweiten angeboten und können daher sowohl mit
Standardobjektiven als auch
Teleobjektiven genutzt werden. Die Linsen sind optisch mehrfach vergütet und vermeiden daher Reflexionen und Streulicht-Effekte, die sich negativ auf die Bildqualität auswirken können. Die Linsenringe sind in aller Regel aus Aluminium gefertigt und bieten deshalb die nötige Gewindepräzision auch bei häufigem Auf- und Abschrauben. Der Vergrößerungsfaktor der Nahlinsen wird nicht wie die Brennweite von Objektiven in Millimeter angegeben, sondern in Dioptrien. Je höher dieser Wert, desto größer der Vergrößerungsfaktor. Maximale Werte liegen bei etwa zehn Dioptrien.
Für alle Arten von Kameras sind teilweise auch sogenannte Nahlinsen-Kits erhältlich. Diese bestehen aus mehreren einzelnen Nahlinsen mit unterschiedlichen Dioptrie-Werten, jedoch gleichen Linsendurchmessern, so dass für jeden Einsatzzweck die passende Nahlinse schnell zur Hand ist.
Spiegellose herkömmliche
Digitalkameras, die über ein fest eingebautes Objektiv verfügen und kein Filtergewinde aufweisen, können eine Nahlinse nutzen in Verbindung mit einem speziellen
Filter-Adapter-Ring, der einerseits am Kameraobjektiv befestigt wird, andererseits jedoch auch ein Gewinde für die Aufnahme einer Nahlinse bietet. Diese Adapter werden auf das ausgefahrene Objektiv der Kamera aufgesteckt.
Nahlinsen für Camcorder und Diaprojektoren
Camcorder und Diaprojektoren werden nicht mit herkömmlichen Nahlinsen genutzt, sondern benötigen in aller Regel eine spezielle Nahlinse mit Adapter zur Befestigung am Objektiv. Üblicherweise sind diese Nahlinsen etwas voluminöser und bestehen aus mehreren Linsen in bis zu vier Baugruppen. Die aufwendigere Optik wird auch bei diesen Nahlinsen durch mehrfache Beschichtung vergütet und liefert daher verzerrungsfreie und farbechte Bilder. Bei Diaprojektoren werden solche Nahlinsen benötigt, wenn der Projektor bei Übertragung der Bilder auf Videomedien keine ausreichende Brennweite bietet, um die Dias auch entsprechend scharf bei kurzen Entfernungen darstellen zu können. Der Linsenadapter für die Befestigung der Nahlinse am Objektiv des Diaprojektors befindet sich jeweils im Lieferumfang.
Pflege und Wartung
Nahlinsen sind hochwertige optische Komponenten und müssen daher pfleglich behandelt werden. Insbesondere die Linse selbst sollte gelegentlich mit einem weichen Reinigungspinsel gesäubert werden, an dem sich ein kleiner Blasebalg zur Entfernung von Staubkörnern und Fusseln auf der Linse befindet. Tücher oder chemische Substanzen sind dagegen zur Reinigung der Linsen ungeeignet, da sie zwangsläufig Kratzer verursachen oder die Beschichtung der Linsen angreifen, so dass Bildfehler die Folge sind. Achten Sie auch stets auf einen adäquaten Transport der Nahlinsen, wenn diese sich in Ihrer Fotoausrüstung befinden. Die einfachste Transportmöglichkeit für Nahlinsen besteht darin, diese auf dem jeweiligen Objektiv aufgeschraubt zu belassen, da das Objektiv in aller Regel mit einem Objektivdeckel bei Transporten geschützt wird. Zusätzlich schützt zudem die Nahlinse in aufgeschraubtem Zustand die fragile Optik des Objektivs vor Fremdkörpern und Umwelteinwirkungen. Für Nahlinsen-Kits werden vom Hersteller teils auch spezielle Taschen für den Transport mitgeliefert, die ebenfalls optimalen Schutz bieten.