Übersicht | "Blue-ray Writer"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 71,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 159,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 65,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 125,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 125,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 126,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 70,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 112,75* pro Stück |
| |
Verbatim 43889 Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz (15 Angebote) Schützen Sie Ihre Daten Optische Disks werden immer mehrzum zuverlässigsten Medium für das Archivieren Ihrer Daten. Leider entscheiden sich mehr und mehr Notebook-Anbieter dafür, das optische Laufw... |
|
ab € 80,72* pro Stück |
| |
LG BP55EB40 Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz (1 Angebot) Der neue 6-fach Ultra Portable Slim Blu-ray Brenner BP55EB40 unterstützt dank der neuesten Bluray Technologie nicht nur alle zurzeit gängigen Blu-ray (SL/DL/TL/QL), DVD und CD Formate, sondern spie... |
|
ab € 106,90* pro Stück |
| |
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner (10 Angebote) Was ist BD? BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und er... |
|
ab € 59,94* pro Stück |
| |
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner (6 Angebote) Was ist BD? BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und er... |
|
ab € 62,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 71,63* pro Stück |
| |
|
HL Data Storage BU40N.ARAA10B |
ab € 78,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,43* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Blue-ray Writer | | | Mit Blu-ray Brennern Daten vervielfältigen ohne Ende
Blu-ray Brenner tragen als Weiterentwicklung der bisherigen CD- und DVD-Laufwerke dem Umstand Rechnung, dass insbesondere im multimedialen Sektor immer größere Datenmengen anfallen und gespeichert werden müssen. Dabei sind die Geräte aufgrund ihrer nahen Verwandtschaft zu ihren Vorgängern sehr flexibel einsetzbar und zukunftssicher.
Technische Eigenschaften der Blu-ray Brenner
- Blu-ray Brenner verwenden mechanisch die gleichen Laufwerke wie CD- und DVD-Systeme. Auch die Datenträger weisen den gleichen Durchmesser auf wie CD- und DVD-Medien. Lediglich der Laserstrahl arbeitet mit einer anderen Wellenlänge: Während DVD-Brenner mit einem roten Laserstrahl von 650 nm Länge arbeiten, nutzen Blu -ray Brenner einen blauen Laserstrahl von 405 nm Wellenlänge. Aufgrund dieser nahen Verwandtschaft können die am Markt erhältlichen Blu-ray Brenner ohne Ausnahme auch CD- und DVD-Medien aller Formate und Speicherkapazitäten lesen und beschreiben.
- Wie ihre Vorgänger auch sind Blu-ray Brenner in standardisierten Baugrößen erhältlich: Für den internen Einsatz in stationären Personal Computern werden die Geräte ausnahmslos im 13,3 cm (5,25 Zoll) Formfaktor angeboten mit einer Bauhöhe von etwa vier Zentimetern. Für Notebooks und Docking-Stationen sind die so genannten Slim-Laufwerke üblich, die eine Bauhöhe von einem oder etwa 1,3 Zentimetern besitzen. Während diese über eine Schublade mit Spindel und fester Arretierung des optischen Mediums verfügen, funktionieren die großen internen Blu-ray Brenner alle nach dem Tablettprinzip: Auf eine motorisch ausfahrende Schublade wird der Datenträger aufgelegt wie auf einem Tablett. Ein Knopfdruck fährt die Schublade wieder ein, das Medium wird im Laufwerk fixiert und kann gelesen oder beschrieben werden.
- Die meisten modernen Blu-ray Brenner können sowohl einmal beschreibbare Blu-ray Discs (BD-R) als auch mehrfach wiederbeschreibbare Datenträger nutzen (BD-RE). Dabei können sowohl Single Layer- als auch Double Layer-Medien genutzt werden (SL oder DL).
- Brenner der neuen Generation unterstützen meist LTH (Low-to-High)-Medien. Hier handelt es sich um Disks, die anstelle einer anorganischen Schicht auf organischen Farbstoff setzen, auf den die Daten geschrieben werden. Ältere Brenner-Modelle setzen auf altbewährte HTL-Medien (High-to-Low).
- Externe Blu-ray Brenner bestehen meist aus einem robusten, herkömmlichen Laufwerk im 13,3 cm (5,25 Zoll) Formfaktor, das in ein externes Gehäuse mit gesondertem Steckernetzteil eingebaut ist und mit Hilfe eines internen Schnittstellenumsetzers sowohl über eine USB-2.0-Schnittstelle als auch oft ein FireWire-Interface (IEEE 1394) betrieben werden kann. Erste externe Geräte sind auch mit einem USB-3.0-Interface ausgestattet. Seltener dagegen können die Blu-ray Brenner auch über eine eSATA-Schnittstelle an den Computer angeschlossen werden.
- Wie DVD-Brenner auch besitzen gängige Blu-ray Brenner einen Buffer-Underrun-Schutz, der das „Verbrennen“ von Datenträgern durch eine Unterbrechung des Datenstroms beim Beschreiben verhindert. Die Puffergröße für den Zwischenspeicher der meisten Blu-ray Brenner wurde aufgrund deren hoher Schreibgeschwindigkeit von zwei Megabyte auf acht Megabyte aufgerüstet.
- Für Notebooks sind die Slim-Laufwerke meist mit einer SATA-I-Schnittstelle ausgerüstet, gelegentlich finden sich auch Blu-ray Brenner für Mobilsysteme mit PATA-Interface. Die für den Einbau in stationäre Computersysteme vorgesehenen Blu-ray Brenner sind nahezu ausnahmslos mit SATA-Schnittstellen versehen.
Sonderfunktionen der Blu-ray Brenner
Manche Blu-ray Brenner unterstützen das so genannte LightScribe-Verfahren zum direkten Beschriften der optischen Medien. Dazu muss jedoch auch ein speziell vorbereitetes Medium eingesetzt werden. Die LightScribe-Technologie erlaubt das Beschriften ohne Etiketten und ohne einen zusätzlichen Drucker direkt im Laufwerk. Mit Hilfe einer eigens entwickelten Software, die das Layout der Datenträger gestaltet, lassen sich auch grafische Elemente auf das Medium brennen.
Blu-ray Duplikatoren für hohe Stückzahlen
Blu-ray Duplikatoren als Sonderbauform der Blu-ray Brenner sind meistens in Towergehäusen mit mehreren Laufwerken darin untergebracht. Sie erlauben es, die von einem Blu-ray Leselaufwerk übermittelten Datenströme simultan auf mehrere Blu-ray Brenner im Towergehäuse zu übertragen. Diese Blu-ray Duplikatoren werden meist bei großen Stückzahlen zu kopierender Medien eingesetzt. Sie sind auch mit speziellen Kopierschutzmechanismen versehen, um zu vermeiden, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte frei kopiert werden können.
Diese Blu-ray Kopierstationen nutzen oft auch leistungsstarke, im Towergehäuse selbst untergebrachte Netzteile, so dass sie auf keine externe Stromversorgung angewiesen sind. Über eine USB-Schnittstelle können zudem bei Blu-ray Duplikatoren Inhalte auf eine in den Geräten eingebaute Festplatte übertragen werden. Damit ist es möglich, gleichbleibende Daten zur mittelfristigen Nutzung je nach Bedarf auf Blu-ray Medien zu brennen. Da die Festplatten deutlich höhere Datenübertragungsraten erlauben als optische Laufwerke, wird der einzelne Brennvorgang entsprechend verkürzt.
|
|