Bettwäsche - hygienisch und kuschelig sollte sie sein
Einen Großteil unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen. Damit man sich dabei richtig wohl fühlt
und mit neuer Kraft in den Tag starten kann, ist neben der richtigen Matratze
und Kopfkissen auch die passenden Bettwäsche wichtig.
Zum einen sieht ein bezogenes Bett nicht nur viel ansprechender aus als ein unbezogenes,
zum anderen schützt die Bettwäsche die Bettwaren vor den alltäglichen Verschmutzungen
und es ist wesentlich hygienischer.
Große Vielfalt
Bettwäsche ist mittlerweile in unzähligen Varianten vertreten. Sie haben nicht nur die
große Auswahl zwischen verschiedenen Farben und Mustern, mit Knöpfen, Hotel- oder mit
einem Reißverschluss, sondern auch unterschiedlichen Stoffen.
Besonders im Hotelbereich wird auf hygienisch reine Bettwäsche sehr viel Wert gelegt, daher
sollten Sie bei der Anschaffung möglichst kochfeste Bettwäsche bevorzugen.
Welcher Stoff soll es sein?
- Seersucker erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das Gewebe ist pflegeleicht, in fast allen
Farbvarianten kochfest, strapazierfähig und entweder mit Reißverschluss oder für den
Hotelbedarf mit so genanntem Hotelverschluss, bei dem es weder Knöpfe noch Reißverschluss
gibt und die Bettware durch einen Einschlag gehalten wird, erhältlich. Bettwäsche aus
Seersucker ist bügelfrei, wird es auch weniger Belastungen ausgesetzt und hat somit
eine wesentlich längere Lebensdauer.
- Damastbettwäsche besteht aus 100 Prozent Baumwolle, ist bis 60 °C waschbar und bügelfrei,
auch diese Bettwäsche ist mit Hotelverschluss lieferbar.
- Bettwäsche mit Milbensperre eignet sich hervorragend für Allergiker. Sie besteht aus besonders
dichtem Baumwollgewebe und wurde mit einer bestimmten mechanischen Veredlung versehen,
welche ein Durchdringen von Milben ausschließt. Die Wäsche verfügt meist über einen Reißverschluss
und ist bei bis zu 95 °C waschbar.
Die verschiedenen Bezüge
Zu einem schön bezogenen Bett gehören Kissenbezug,
Bettbezug und Betttuch oder Spannbettlaken.
Besonders empfehlenswert sind Matratzenschonbezüge, sie bestehen aus verschiedenen
Materialien und schonen Ihre Matratze.
Welche Größe benötigen Sie?
Bettwäsche wird in unterschiedlichen Größen angeboten. Bei Kopfkissen haben Sie die
Möglichkeit, zwischen den Standardgrößen 80 x 80 cm oder 40 x 80 cm zu wählen.
Spannbettlaken und Betttücher sind in den Größen 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und für
Doppelbetten in den Maßen von 180 x 200 cm erhältlich. Bettbezüge können Sie in den
Größen 135 x 200 cm und in 155 x 220 cm erwerben.
Gesunder und erholsamer Schlaf wichtig
Jeder Hotelgast legt sehr viel Wert auf einen erholsamen Schlaf, dazu gehört auch
die entsprechende Bettwäsche. Für größere Hotels besteht die Möglichkeit, die Bettwäsche
mit dem Hotellogo zu versehen, für kleinere Hotels oder Pensionen ist dies allerdings eher
kostspielig.
Bettwäsche kann einzeln aber auch in Sets, einfarbig oder gemustert erworben werden,
wobei für den Hotelbereich eher einfarbige meist in Weiß gehaltene Bettwäsche bevorzugt
wird. Besonders weiße Bettwäsche ist ein Zeichen von Sauberkeit, so fühlt sich Ihr Gast richtig wohl.
Für den Hausgebrauch sind Spannbetttücher mit Gummizug in den Ecken erhältlich, dies macht ein
Verrutschen fast unmöglich.