Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Betoninnenvibrator

  Betoninnenvibrator  (96 Angebote unter 29.324.639 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Betoninnenvibrator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Betoninnenvibrator
^

Betoninnenvibrator zur Betonverdichtung

Der Betoninnenvibrator verdichtet als Baumaschine den frischen Beton durch Schwingungen. Er wird in die Schicht eingetaucht. Mit einem Betonverdichter erreicht die Betonschicht die gewünschte Tragfähigkeit. Der Betoninnenvibrator wird auf Baustellen im Außen- und Innenbereich eingesetzt. Er eignet sich für den Neubau und die Ausbesserung bestehender Betonschichten.

Professionelle Betonverdichter zum Eintauchen

Der Betoninnenvibrator ist auch als Innenrüttler, Betonverdichter, Tauchrüttler, Flaschenrüttler, Innenvibrator oder Stockvibrator bekannt. Dieses Gerät verdichtet die frische Betonschicht von innen. Es erzeugt Schwingungen, die sich im Beton verteilen. Sie verdichten das Material, indem sie das Austreten der eingeschlossenen Luftbläschen erleichtern. Der Betoninnenvibrator eignet sich für
  • Konstruktions- und Massenbeton und
  • bewehrte oder nicht bewehrte Betonschichten.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die professionelle Betonverdichtung ist eine ausreichende Tiefe der Betonschicht. Sie gewährleistet die optimale Eintauchtiefe des Innenrüttlers.

Betoninnenvibratoren sind genormte Geräte

Der Betoninnenvibrator zählt zu den nach DIN 4235-2 genormten Verdichtungsgeräten. Er verringert die Anzahl der Lufteinschlüsse im Beton. Ein verdichteter (gerüttelter) Beton zeigt optimalere Eigenschaften im Vergleich zu einem nicht verdichteten Beton. Hierzu zählen eine höhere Festigkeit und Beständigkeit. Die Wasserdurchlässigkeit kann deutlich herabgesetzt werden. Gerüttelter Beton umhüllt die Bewehrungsstäbe besser. In professionellen Konstruktionen dient die Verdichtung der hohen Tragfähigkeit. Starke Lufteinschlüsse können unter Druck entweichen und die Betonschicht zerbrechen lassen.

Hinweise zur Handhabung des Betoninnenvibrators

Der Betoninnenvibrator benötigt einen frischen, noch nicht erdfeuchten Beton. Ein hoher Feuchtegrad ermöglicht die effektive Weiterleitung der Schwingungen. Ist der Beton bereits zu trocken, bildet er einen kleinen Spalt zum Innenrüttler. Ein hinreichend feuchter Beton gewährleistet auch, dass sich das Material von selbst schließt. Der Betonverdichter wird schnell in die Betonschicht gestoßen und deutlich langsamer wieder herausgezogen. In normalem Beton reichen die Schwingungen weiter als in Schwerbeton. Auch Leichtbeton schränkt den Schwingungsbereich ein. Vor dem Einsatz des Betoninnenvibrators sollten daher die entsprechenden Abstände festgelegt werden, damit die gesamte Betonfläche optimal verdichtet wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.