Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Banknotenzählgerät

  Banknotenzählgerät  (56 Angebote unter 27.584.335 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Banknotenzählgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Banknotenzählgerät"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Banknotenzählgerät
^

Geldzählmaschinen ermöglichen eine zuverlässige Abrechnung

Egal, ob Münzen oder Noten - mit einer passend ausgewählten Geldzählmaschine erhalten Sie sicher und schnell ein richtiges Zählergebnis und minimieren Fehlerquoten, die durch manuelles Zählen entstehen können. Geldzählmaschinen sollten bei der Kasseneinrichtung nicht fehlen.

Notenbearbeitung

Es ist durchaus sinnvoll, ein Gerät zu erwerben, welches nicht nur Banknoten zählen, sondern auch ihre Echtheit überprüfen kann. Die Zählung verschiedener Notenwerte wird bei den meisten Geräten durch Farbspektralanalyse und Magnetcodeauslesung des Sicherheitsstreifens ermöglicht. Eine Kombination aus mindestens zwei Erkennungskriterien für die Wertigkeit des Geldscheins sollte angewandt werden, um eine möglichst hohe Zählgenauigkeit zu erzielen.

Doppelt war gestern

Zusammenhaftende Noten, sei es durch Knicke oder Flüssigkeitseinwirkung, lassen schnell ein falsches Zählergebnis entstehen. Durch Doppelscheinerkennungen wird ein mangelhaftes Zählergebnis vermieden. Die Ausgabe der Warnung sollte akustisch erfolgen, damit Sie den Zählautomaten nicht dauerhaft im Blick haben müssen. Zusätzlich sollte das Gerät Zählvorgänge auch zwischenzeitlich mittels eines variablen Stopp-Systems abbrechen und weiterführen können.

Optimale Geschwindigkeit durch Gemischtwertzählung

Damit vor dem Zählen ein Vorsortieren nach Banknoten entfällt, sollte das Gerät eine Gemischwertzählung anbieten.

Integrierte Münzzähler

Einige Produkte verfügen zusätzlich über integrierte Münzzähler. Mit diesen Kombigeräten erhalten Sie ein umfassendes Zählergebnis. Additionsfunktionen ermöglichen es, zusätzlich mehrere Zählgänge bei erhöhtem Geldbearbeitungsbedarf ohne Kopfrechnen in Einklang zu bringen.

Datenerfassung

Eine Schnittstelle der Geldzählmaschine, die das Übertragen der Zählergebnisse via Software in Ihr Abrechnungssystem ermöglicht, verhindert, dass bei der Datenübertragung Zahlendreher oder Schreibfehler entstehen.

Weiteres Zubehör

Münzen und Geldscheine werden stets mit Geldbanderolen befestigt. Wenn Banknoten gezählt werden, bleiben die Banderolen meist übrig und müssen aufbewahrt werden. Passende Banderolenbehälter können in diesem Fall eingesetzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.