Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bakterienkulturschalen

  Bakterienkulturschalen  (463 Angebote unter 29.260.070 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bakterienkulturschalen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bakterienkulturschalen
^

Petrischalen für die Arbeit in der Mikrobiologie oder an Zellkulturen

Petrischalen werden häufig in der Forschung, bei Arbeiten in der Mikrobiologie oder bei Untersuchungen an Zellkulturen verwendet. Die kleinen runden, durchsichtigen Schalen haben einen senkrechten, niedrigen Rand und können mit einem passenden Deckel verschlossen werden. Je nach Anwendung finden Petrischalen mit Zwischenwänden, die den Boden in der Hälfte, im Drittel oder Viertel teilen, ihren Einsatz.

Beispiele für die Verwendung

Man kann mit Petrischalen beispielsweise die Keimverseuchung von Händen testen, indem ein Handaufdruck auf der Agarplatte erfolgt. Damit lässt sich unter anderem im Lebensmittelbereich die Kontamination mit Kolibakterien verfolgen. Eine solche Petrischale muss allerdings über einen Durchmesser verfügen, der die entsprechende Größe besitzt.

Vorteile je nach Einsatzbereich

Für die Untersuchung oder Analyse von Proben aus dem medizinischen Bereich oder in der Lebensmittelindustrie zu Kontrollzwecken sind sterile Petrischalen bzw. auch Einmal-Petrischalen zu bevorzugen. Wenn allerdings Zellkulturen von der Versorgung mit Sauerstoff oder Kohlendioxid abhängig sind, benötigt man zur Züchtung Entlüftungslöcher, die durch Noppen am Glasrand entstehen, also dort, wo der Deckel aufliegt. Dies ist auch der Fall, wenn Zellkulturen im Wachstum Gase bilden.

Diverse Materialien zur Auswahl

Wie bei allen Laborschalen kann man bei Petrischalen aus verschiedenen Materialien wählen. Wichtig ist hier zu wissen, dass man für lichtempfindliche Mikroben auf Edelstahlgefäße zurückgreifen kann. Zur Beobachtung der Proben sind überwiegend transparente Materialien wie Borosilikatglas, Duran, Kalk-Soda-Glas oder Natron-Kalk-Glas sowie Polystyrol als Kunststoff im Einsatz. Kunststoffe können auch intransparent sein und damit Proben vor Licht oder UV-Strahlen schützen. Damit Petrischalen bei der Arbeit einen sicheren Halt haben, können sie in einem Petrischalen-Einsatzgestell oder in einem Petrischalen-Ständer gelagert werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.