Laborschalen - in jedem Labor vorhanden
Laborschalen werden als Schalen und Schüsseln, Tiegel, Tabletts, Kästen und als Schiffchen oder Röhrchen nebst Zubehör zu den verschiedensten Zwecken benutzt. Egal, ob Fotolabor, medizinisches, biologisches, biochemisches, chemisches oder physikalisches Labor, egal ob Analytik oder Forschung, Laborschalen gehören zu den am meisten verwendeten Gegenständen. Die Branchen sind dabei vielfältig und reichen von der Pharma-, über die Nahrungsmittel- bis hin zur Textil- oder Kunststoffindustrie.
Schalen, Schüsseln
Mit Laborschalen kann man Stoffe färben (
Färbeschalen), Fotos entwickeln (
Fotoschalen), Bakterien- oder Pilzkulturen in flachen Glasschalen mit Deckel züchten (Petrischalen), Wasser von gelösten Substanzen trennen (Abdampfschalen), Gase herauslösen (Glühschalen), Salze kristallisieren (Kristallisierschalen), Proben vorbereiten (
Probenschalen), transportieren (Transportschalen) oder waschen (Waschschüsseln). Zusätzlich dienen Laborschalen auch dazu, Instrumente, Bestecke und andere Kleinteile (Instrumentenschalen, Allzweckschalen) aufzubewahren bzw. abzulegen. Sehr bekannt in der Laborarbeit sind Uhrglasschalen. Hierbei handelt es sich um rundes Glas, das am äußeren Rand leicht nach oben gebogen ist. Das Glas ähnelt dem Schutzglas einer Taschenuhr. Um größere Mengen an Flüssigkeiten zu erwärmen, reichen ein Reagenzrohr und Bunsenbrenner nicht mehr aus, hier wird vielfach zu Kasserollen und Heizplatten oder Gaskochern gegriffen.
Tiegel
Mit Tiegeln kann man Stoffe stark erhitzen oder auch zum Schmelzen bringen, weshalb Tiegel becherförmig sind. Tiegel gibt es mit oder ohne Deckel und aus den unterschiedlichsten Materialien. Eines der gängigsten Beispiele für den Umgang mit einem Tiegel ist die Münzherstellung, für die Metalle in unterschiedlichsten Legierungen gemischt wurden.
Tabletts und Kästen
Tabletts sind an der flachen Form zu erkennen und können über einen ovalen oder rechteckigen Boden verfügen, wobei der Rand leicht nach oben gebogen sein kann, falls man etwas sicher ablegen will (Instrumententablett) oder eine ebene Arbeitsunterlage (Labortablett) benötigt. Kästen besitzen eine kubische Form. Hier sind am ehesten
Aquarienkästen oder kleinere Veraschungskästchen bekannt.
Schiffchen, Röhrchen und Zubehör
In Apotheken werden Globuliröhrchen verwendet, um an die Kundschaft Globuli (aus dem Lateinischen: Kügelchen) abzugeben, wobei hier eine Darreichungsform für Wirkstoffe gemeint ist, die häufig in der Alternativmedizin Verwendung findet. Glühschiffchen werden dazu verwendet, um Stoffe zum Reinigen zu erhitzen, wie etwa Elektroden für Glühlampen. Magnesiarinnen, Verbrennungsrohre oder Verbrennungsschiffchen werden genutzt um z.B. eine Quecksilberspurenanalyse durchzuführen. Geht es um das Abwiegen von Proben, kommt ein Wägeschiffchen zum Einsatz. Probenröhrchen werden ebenso häufig wie Reagenzröhrchen genutzt.