Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Bag Pack

  Bag Pack  (1.174 Angebote unter 30.868.865 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bag Pack“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   79   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bag Pack
^

Ein Rucksack ist praktisch und rückenschonend

Ein Rucksack dient dazu, Gegenstände zu transportieren. Er wird mithilfe von Schultergurten auf dem Rücken getragen. Wenn man besonders schwere Sachen tragen muss, ist ein Rucksack für den Rücken schonender als eine Tasche. In solch einem Fall helfen zudem Brust- und Bauchgurte, das Gewicht zu verlagern. Für Tragekomfort sorgen außerdem eine Rückenpolsterung und längenverstellbare, häufig auch gepolsterte Schultergurte. Ein weiterer Vorteil des Rucksacks ist, dass man die Hände frei hat und deshalb beim Laufen bzw. Hantieren nicht so eingeschränkt ist wie mit einer Tasche.

Material und Ausstattung

Es gibt Rucksäcke aus Stoff, Nylon, PVC oder Leder. Die Ausstattung hängt davon ab, welchen Komfort der Träger haben möchte und wofür der Rucksack eingesetzt wird.

Kinder-Rucksack

Bei einem Kinder-Rucksack sind der Tragekomfort und ein leichtes Material besonders wichtig, damit die Kleinen nicht so schwer schleppen müssen. Außerdem sollte das Material reflektieren, damit die Kinder bei Dunkelheit und schlechtem Wetter gut gesehen werden können.

Fotorucksack

In einem Fotorucksack können die empfindlichen Geräte einer Fotoausrüstung sicher verstaut werden. Dieser ist nämlich wie eine Fototasche mit Unterteilungen und einem Futterstoff ausgestattet, der das Befestigen von Klettverschlüssen ermöglicht.

Picknickrucksack

Ein Picknickrucksack ist so ausgelegt, dass man alle für ein Picknick notwendigen Dinge unterbringt. Oft kann man einen solchen Rucksack bereits mit Inhalt kaufen, zum Beispiel mit einer Thermoskanne, Trinkbechern, Tellern und Besteck.

Notebook-Rucksack

In einem Notebook-Rucksack gibt es ein gepolstertes Fach, in dem das Notebook sicher transportiert werden kann. Auch Netzteile, Kabel, ein iPad, ein Handy oder ein MP3-Player finden hier ihren Platz.

Outdoor-Rucksack

Mit einem Outdoor-Rucksack können Sie bei jedem Wetter unterwegs sein, denn er besteht aus einem robusten Material. Dieser Rucksack bietet Platz für Wechselsachen, Trinkflasche oder Sportgeräte und andere Outdoor-Ausrüstungen.

Rettungsrucksack

Ein Rettungsrucksack enthält alle medizinischen Utensilien, die nötig sind, um in einem Notfall Hilfe zu leisten und gegebenenfalls Leben zu retten. Der Inhalt des Rucksacks ist so angeordnet, dass der Helfer sofort weiß, wo er was findet.

Werkzeugrucksack

Solch ein Rucksack ist für den sicheren Transport von Werkzeugen bestens geeignet. Dafür sorgen zum Beispiel Werkzeugfächer und -schlaufen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.