Aufputzsteckdosen - einfach installiert
Aufputzsteckdosen werden vorrangig überall dort eingesetzt, wo auf Stemmarbeiten bei der Installation verzichtet werden soll. Die Steckdosen werden einfach auf die Wand aufgesetzt. Vor allem in Garagen, Werkstätten, Industrie-, Produktions- und Lagerhallen oder im Außenbereich sind diese Steckdosen beliebte Vertreter für die einfache
Elektroinstallation. Auch Erweiterungen, Abzweigungen und Umklemmungen können bei Aufputzsteckdosen ohne Probleme schnell und einfach vorgenommen werden.
Umgebungsbedingte Eigenschaften der Aufputzsteckdose
Je nach den Umgebungsbedingungen, die im Einsatzbereich der Aufputzsteckdose vorliegen, kommt es auf das Material, die Schutzart und verschiedene Details sowie Sonderausstattungen an. So kann die Aufputzsteckdose, genau wie eine
Unterputzsteckdose, Ihre Anforderungen an Wasserdichte, Abschließbarkeit und Chemikalienresistenz erfüllen. Ein besonderes Augenmerk ist auf Schutzklassen zu legen.
Stecker und Schalter
Achten Sie darauf, dass die Steckdose zum
Stecker passt, um das perfekte Gegenstück zu Ihrem Elektrogerät zu bilden. Wichtig ist, dass neben Eurosteckern auch
Schukostecker Platz in der Steckdose finden. Mehrere Steckdosen in Kombination machen es möglich, eine Stromleitung für mehrfach nutzbar zu machen. Die Steckdose fungiert hierbei gleichzeitig als Verteiler. Eine weitere effektive Variante zum Einsatz bilden Kombinationen aus
Steckdosen und Schalter. Egal, ob Drehschalter zur direkten Maschinenbedienung oder Kipp- und Druckschalter zur Lichtbetätigung.
Der Deckel der Aufputzsteckdose
Damit die Steckdose gegen Spritzwasser, sonstige Feuchtigkeit und Staub geschützt ist, sind Aufputzsteckdosen mit klappbarem Deckel besonders gut geeignet. Egal, ob im Außenbereich, um für die Gartenpflege Energie zur Verfügung zu stellen, oder in staubigen Werkhallen, in denen eine Stromquelle nötig ist, wenn es schmutzig zugeht und Feuchtigkeit eintreten kann, sind solche Steckdosen die richtige Wahl. Der Deckel schließt vor allem dann besonders gut ab und stellt einen Schutz dar, wenn Dichtungen verbaut wurden. Scharniere sorgen für eine feste und doch bewegliche Verbindung von Steckdose und Deckel.
Abschließbare Energiespender
Damit die Stromentnahme an den Steckdosen nur dann möglich ist, wenn eine Berechtigung dafür vorliegt, werden abschließbare Aufputzsteckdosen genutzt. In Waschkellern in Mehrfamilienhäusern, in gesondert genutzten Industrieanlagen oder aber in Bereichen, in denen Stromdosen vermietet werden wie bei der Stromverteilung auf Marktplätzen oder auf Großveranstaltungen - ein genaues Zuweisen und Abrechnen des Stromverbrauches und ein Schutz vor Missbrauch werden durch die verschließbaren Varianten möglich.
Fehlerschutzschalter
Damit Fehlerstrom vermieden wird, der durch schadhafte Isolierungen, Überlastungen oder direktes Berühren entstehen kann, kann zusätzlich zu der Absicherung durch verschiedene Sicherungen, ein
FI-Schalter beitragen. Hierbei stehen der Schutz von Anlagen, der Brandschutz und der Schutz von Personen an oberster Stelle. Bei fehlerhaftem Stromfluss und dadurch entstehenden geringen Abweichungen in der Stromstärke wird dafür gesorgt, dass der Stromfluss aus der Aufputzsteckdose unterbrochen wird.