Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Aquarellpinsel bei Mercateo online kaufen (651 Angebote unter 9.181.318 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aquarellpinsel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aquarellpinsel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Pelikan
781088
€ 8,79*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1573G6
€ 9,20*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1573G8
€ 13,78*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G10
€ 22,65*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G12
€ 27,90*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G14
€ 37,90*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G16
€ 51,26*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G18
€ 62,18*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G2
€ 8,57*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G20
€ 83,19*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G4
€ 9,03*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G6
€ 11,34*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
1301G8
€ 17,73*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
5590G1
€ 3,24*
pro Stück
 
 Stück
daVinci
5590G10
€ 8,49*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   44   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aquarellpinsel
^

Hilfestellung bei der Auswahl eines guten Aquarellpinsels

Ein guter Aquarellpinsel zeichnet sich durch mehrere Eigenschaften aus, und zwar durch seine Vielseitigkeit, Stabilität, Präzision, die Elastizität und das Vermögen des Haarkörpers, seine ursprüngliche Form schnell wieder anzunehmen sowie die Fähigkeit, Farbe zu halten und abzugeben. Die Beschaffenheit eines Pinsels ist eng mit der Qualität der verwendeten Materialien verknüpft. Gute Pinsel können bei richtiger Pflege viele Jahre halten und dem Künstler die Arbeit enorm erleichtern. Mit einem schlechten Pinsel kann es dagegen sein, dass man eine Idee gar nicht umsetzen kann.

Die Wahl der Haarsorte

Marderhaar

Der beste und teuerste Aquarellpinsel wird aus dem Schweifhaar des sibirischen Kolinsky, eines Rotmarders, hergestellt. Das Haar des Marders wird in der Aquarellmalerei besonders geschätzt, weil es einfach das Beste ist. Verglichen mit anderen Haaren hält es die größte Farbmenge, ist am flexibelsten und hat die präziseste Spitze, die so fein ist, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Marderhaarpinsel sind extrem geschmeidig, so dass man mit ein und demselben Künstlerpinsel feinste, zarte Linien bis hin zu dicken Strichen ziehen kann, wenn man entsprechend aufdrückt.

Fehhaar

Fehhaar wird aus dem Schweif des kanadischen oder russischen Eichhörnchens gewonnen. Es ist weich, kann enorm viel Farbe halten und ist eine preisgünstige Alternative zu Marderhaar. Auch eignet sich ein Fehhaarpinsel gut, die Farbe vom Papier zu lösen, kann beim Malen wegen seiner Weichheit und geringen Spannkraft aber unpraktisch sein.

Ziegenhaar

Es erinnert an Fehhaar, ist aber minderwertiger. Weißes, graues und schwarzes Ziegenhaar aus China oder Japan wird bevorzugt zur Herstellung von chinesischen Mal- und Kalligraphiepinseln verwendet. In der Aquarellmalerei finden Ziegenhaarpinsel eher wenig Verwendung.

Rindshaar

Rindshaar wird aus dem Ohr der Tiere gewonnen. Verglichen mit Marderhaar verformt es sich leichter und hat eine breitere Spitze. Allerdings ist es gerade bei häufigem Gebrauch sehr widerstandsfähig und bietet vor allem bei dickeren Pinseln eine gute Alternative zu teureren Haaren. Einige Künstler ziehen Rindshaarpinsel Pinseln mit Marderhaar vor, weil es etwas robuster ist.

Ponyhaar

Dieses Haar wird vom Bauch und den Fesseln der Tiere gewonnen. Das beste stammt vom europäischen Pony. Es ist weich, aber unelastisch und verformt sich leicht. Ponyhaar wird hauptsächlich von Anfängern bzw. im Kunstunterricht verwendet. Solange man nicht zu sehr hochwertigen Pinseln greift, ist ein Ponyhaarpinsel für die professionelle Aquarellmalerei nicht zu empfehlen.

Mischhaar

Um einen Pinsel mit den Vorteilen teurer Haarsorten günstiger anbieten zu können, hat man Mischhaar aus diversen Sorten entwickelt. Eines davon ist eine Kombination synthetischer Fasern und Naturhaar, wodurch die Kunstfasern mehr Farbe aufnehmen können. Mischhaarkörper sind also eine Kombination aus Naturhaar- (Marderhaar, Fehhaar etc.) und Synthetikpinseln.

Kunsthaar

Mittlerweile werden sehr hochwertige Synthetikfasern hergestellt, die eine hohe Elastizität besitzen und durch spezielle Verfahren schnell wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Ihr einziger Nachteil, der sich trotz der technischen Entwicklungen bis heute nicht beheben lässt, liegt darin, dass sie aufgrund ihrer absolut glatten Oberflächenstruktur nicht so viel Farbe aufnehmen können wie Naturhaare.

Pinselsorten

Rundpinsel

Beim Kauf eines Rundpinsels sollten Sie besonderen Wert auf eine gute Spitze legen, die daran zu erkennen ist, dass sie exakt auf einen Punkt zuläuft. Ein hochwertiger größerer Rundpinsel mit einer gut ausgeformten Spitze erspart den Kauf vieler kleinerer Pinsel. Er vereinigt gleich mehrere Eigenschaften in sich. Die feine Spitze liefert die exakte Linie, ein großer, voller Haarkörper dagegen das Volumen, um größere Flächen zu malen. Diese Vielseitigkeit macht den Rundpinsel für die Aquarellmalerei so nützlich.

Flachpinsel

Flachpinsel können nicht so viel Farbe halten wie Rundpinsel, dafür erzeugen sie präzisere Konturen. Diese Pinsel sind unentbehrlich, wenn es darum geht, feine Strukturen von Laub, Büschen, Hecken oder auch Hausfassaden in Aquarell zu gestalten. Breite Flachpinsel eignen sich zum Anlegen von Hintergründen und zum großflächigen Lasieren. Mit mittelgroßen Pinseln lassen sich gut Hecken, Wege oder Baumkronen malen. Sehr schmale Flachpinsel eignen sich besonders gut zur Darstellung von Wasserspiegelungen oder Gräsern.

Die Größenbezeichnung der Pinsel

Alle Pinsel sind am Stiel mit einer Nummer bedruckt, die den Durchmesser der Zwinge bzw. die Dicke des Haarkörpers angibt. Die Nummerierung dient hauptsächlich dazu, alle verfügbaren Pinselgrößen einheitlich anzugeben, so dass der Künstler auf Anhieb erkennen kann, mit welchem Pinsel er arbeitet bzw. welchen er zusätzlich benötigt. Die Nummerierung beginnt normalerweise bei 000 für die feinsten bis hin zu 16 oder 18 für die dicksten. Eine Ausnahme bildet das Sortiment Da Vinci, das Pinsel von 10/0 bis Größe 36 umfasst. Die Nummerierung für Flachpinsel beginnt logischerweise bei etwas höheren Ziffern.
Ob dünn oder dick, die Vorliebe für eine bestimmte Art von Pinsel hängt ganz allein von der Malweise des Künstlers und dem Format ab, das er gewöhnlich verwendet.

Reinigung und Pflege von Aquarellpinseln

Es ist wichtig, die Pinsel nach dem Malen stets auszuwaschen, damit sich die Haarkörper nicht verformen oder kaputtgehen. Da die Aquarellfarbe ein Medium ist, das sich in Wasser leicht auflöst, brauchen die Pinsel nicht mit chemischen Substanzen oder bestimmten Lösungsmitteln gereinigt werden. Es genügt, den Pinsel in reichlich Wasser zu tauchen oder unter fließendem Wasser auszuspülen. Ein guter Aquarellpinsel kann jahrelang halten, wenn er richtig gepflegt wird. Dabei gilt es einige Regeln zu beachten:

  • Den Pinsel niemals im Malwasser stehen lassen.
  • Waschen Sie den Pinsel noch in nassem Zustand mit Wasser aus und bringen Sie ihn in Form.
  • Die Pinselhaare niemals stauchen oder quetschen.
  • Verwenden Sie den Pinsel nie für andere als für Aquarellfarben.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Aquarellpinsel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG