Für lange Standfestigkeit
Ihre Mitarbeiter arbeiten hauptsächlich im Stehen? Stehen am Fließband, binden floristische Sträuße oder montieren Teile in großen Werkshallen? Gesundheitsschutz und Vorbeugung von vorzeitigem Ermüden ist angesagt. Konzentrationserhaltung und Fehlervermeidung, eine Senkung der Krankenquote und das Vermeiden von Unfällen: alles das kann mit dem Einsatz von Anti-Ermüdungsmatten erreicht werden.
Ein Bodenbelag wirkt Wunder
Anti-Ermüdungsmatten werden eingesetzt, um mehreren ungünstigen Faktoren entgegen zu wirken. Durch ihren speziellen Aufbau dämpfen sie Schwingungen und Geräusche. Noppen sorgen für angenehmes Stehen. Sie wirken isolierend gegen Bodenkälte und federn gleichzeitig Bewegungen ab. Die Gelenke Ihrer Mitarbeiter werden so wirkungsvoll geschont.
Dämpfung für den Körper
Der Körper schwingt beim Einsatz einer Anti-Ermüdungsmatte kaum wahrnehmbar. Durch diesen Effekt bleibt die Beinmuskulatur permanent in Bewegung, und eine dauerhafte Durchblutung ist gewährleistet.
Belastungen, die beim längeren Stehen auf den menschlichen Körper wirken, verursachen Verspannungen, Rückenschmerzen und erhöhen die Krankenquote in Ihrem Unternehmen. Wer seinen Industrieboden mit Anti-Ermüdungsmatten auslegt, investiert einmal und erreicht damit, dass die Ermüdungserscheinungen, die von Verspannungen ausgehen, um bis zu 50 Prozent gemindert werden. Der Arbeitsplatz wird ergonomischer und Ihre Mitarbeiter fühlen sich wohler.
Rutschfestigkeit
Ungefähr 20 Prozent aller Unfälle am Arbeitsplatz sind Ausrutscher. Ausrutschen und Stolpern kann durch einen entsprechenden Bodenbelag vermieden werden. Achten Sie darauf, dass die Anti-Ermüdungsmatte rutschfest ist. Einerseits soll Sie eine gute Haftung zum Untergrund aufweisen, andererseits ist eine rutschsichere Oberfläche bei Kontakt mit Gummisohlen von Sicherheitsschuhen und Stiefeln enorm wichtig. Verschiedene Beschichtungen sorgen dafür, dass sich der Mitarbeiter trotz Antirutscheffekt immer noch leicht drehen kann. Die Bewegungsmöglichkeit und der Bewegungsradius werden nicht eingeschränkt.
Herab gefallen und nicht zerbrochen
Herab fallendes Werkzeug oder Produktionsteile sind keine Seltenheit. Ein Boden aus blankem Beton dämpft den Fall kaum ab. Beschädigungen sind hier häufig die Folge. Die dämpfende Wirkung der Anti-Ermüdungsmatte kommt nicht nur dem Mitarbeiter zugute. Fällt ein Werkstück herab, wird der Aufprall abgefedert und größere Schäden bleiben aus.
Umwelteinflüsse abbremsen
Schallende Motorengeräusche, Kälte vom Boden oder Hitzeabstrahlungen, Vibrationen durch den Produktionsprozess, die vom Untergrund übertragen werden: das alles sind Einflüsse, gegen die eine entsprechende Arbeitsplatzmatte wirken kann. Anti-Ermüdungsmatten wirken auch in diesem Bereich wirkungsvoll. Sie isolieren und fangen Geräusche sowie Vibrationen auf.
Elektrische Isolierung
Statische Aufladungen kommen in den meisten Industriebereichen vor. Durch eine Anti-Ermüdungsmatte als Bodenbelag mit antistatischer Wirkung können Sie vermeiden, dass es zu elektrischen Schlägen durch statische Aufladung kommt. Auch Ihre technischen Geräte werden vor diesem Einfluss geschützt. Kommt es zu einem Fehlerstrom, sind Personen und Geräte durch einen nicht leitenden Bodenbelag bestens geschützt.
Die Belastung entscheidet
Beachten Sie beim Kauf, welche Last später auf die Anti-Ermüdungsmatte einwirkt. Die Dicke und der Aufbau der Matten sind unterschiedlich. Eine Person mit einem Gewicht von 85 kg benötigt andere Mattenvoraussetzungen als eine Person mit einem Gewicht von 60 kg. Dimensionieren Sie die Matte lieber etwas stärker, damit gehen Sie auf Nummer sicher und federn jedes Gewicht ab.
Industrielle Maßstäbe
In der Industrie kommt es neben der Ergonomie noch auf andere wichtige Faktoren an, die ein solcher Bodenbelag mitbringen muss. Brandschutz ist ein unumstrittenes Thema. Die verschiedenen Brandklassen der Anti-Ermüdungsmatten sind mit den Vorschriften und Anforderungen, die auf Ihr Unternehmen zutreffen, abzustimmen.
Eine Chemikalienbeständigkeit ist eine oft geforderte Eigenschaft für Anti-Ermüdungsmatten. So bleiben die Matten auch unter jeglicher industriellen Verschmutzung lang erhalten. Öl- und Fettbeständigkeit ist auch in Werkstätten sehr wichtig und ist als Kaufkriterium mit einzubeziehen. Eine leicht zu reinigende Oberfläche lässt Verschmutzungen einfach und schnell mit geringem Reinigungsmittelaufwand verschwinden.
Arbeitsplatzbedingungen
Achten Sie darauf, welche Anti-Ermüdungsmatte Sie erwerben. Die Raumbedingungen müssen mit den Eignungen der Bodenmatten übereinstimmen. Lesen Sie in den Produktbeschreibungen genau nach und vergleichen Sie mit den Vorortbedingungen. Welche Temperaturen herrschen in Ihren Hallen, und handelt es sich um trockene oder feuchte Räume. Nur mit der richtigen Mattenauswahl werden Sie den gewünschten Effekt erzielen.
Wir halten noch mehr für Sie bereit!
Benötigen Sie für Ihre Mitarbeiter vielleicht auch noch die passende Arbeitsschutzausrüstung? Auch diese Dinge stellen wir Ihnen als Ihr kompetenter Partner gern zur Verfügung. In unserer Kategorie Arbeitsschutz finden Sie von der Besucherbrille bis zu den Arbeitsschuhen alles für eine komplette Sicherheitsaustattung. Keine Lust mehr auf unansehnliche schmutzige Böden im Eingangsbereich? In unserem großen Angebot von Schmutzfangmatten finden auch Sie mit Sicherheit das Richtige.