Acrylfarben - intensiv kreativ
Farbintensive Brillanz und einfache Verarbeitung - das sind die einzigartigen Eigenschaften der Acrylfarben. Jede Farbe ist erhältlich oder mischbar. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Ob natürliche oder abstrakte Malerei, Collagen, verschiedenste
Malgründe und Zutaten: Acrylfarben bieten eine reiche Palette für kreatives Gestalten. Sie sind verdick- oder verdünnbar, versetzbar mit Sand oder anderen feinen Materialien. Im Folgenden wird die reiche Palette der Farben und Zusätze vorgestellt.
Flüssiger Kunststoff
Acrylfarben bestehen aus Lösemitteln, Bindemitteln und Pigmenten. Die Pigmente entscheiden über den Farbton und die Deckkraft auf dem Malgrund. Die Wahl der Pigmente bestimmt auch die Einwirkung auf andere Farbtöne. Verbunden werden die Pigmente untereinander durch Bindemittel. Sie bestehen aus Kunstharz, das in Wasser gelöst ist. Beim Verdunsten des Wassers verbinden sich Kunstharz und Pigmente zu einer Farboberfläche. Dieser Film ist nicht mehr wasserlöslich und meist elastisch. Über die Elastizität und die Haftung am Malgrund entscheiden die Bindemittel. In den Acrylfarben wirkt Wasser als Lösemittel. Es trägt zur Verarbeitungsfähigkeit der Farbe maßgeblich bei.
Acryllack ist sehr beständig
Acrylfarben sind für den künstlerischen Bereich gedacht.
Acryllacke bilden eine beständige Farbschicht und sind gegen Abnutzungen resistenter. Sie werden gern zur Lackierung von Heizkörpern verwendet, da sie einen weniger starken Geruch haben. Acryllacke sind auch geeignet für den Außenbereich, für metallische und mineralische Untergründe. Sie bestehen ebenfalls aus Kunstharz, enthalten aber weniger Pigmente. Deshalb sind sie meist in mehreren Schichten aufzutragen.
Dekoacryl - großflächige Farbe
Dekoacryl ist etwas beständiger als Acrylfarben. Er ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich verwendbar. Er lässt sich gut verarbeiten und ist universell einsetzbar. Insbesondere eignet er sich gut schulische Anforderungen.
Acrylfarbspray - einfach und resistent
Acrylfarbspray zeichnet sich durch seine besonders kurze Trocknungszeit aus. Es besteht aus Acrylfarbe, die mittels einer Sprühdose aufgetragen wird. Die getrocknete Farbschicht ist wetterbeständig und resistent gegen Abnutzung. Acrylfarbspray glänzt stark. Es ist praktisch in der Anwendung, Pinsel sind nicht notwendig.
Acrylgel für Zähflüssigkeit
Acrylgel ist ein Verdickungsmittel für Acrylfarben. Es verstärkt die Zähflüssigkeit der Farbe. Diese Konsistenzänderung wird auch pastoser Zustand genannt. Er bezeichnet die Ähnlichkeit der verdickten Acrylfarbe mit Grießbrei. Pinselstriche sind nach dem Trocknen deutlicher zu sehen, auch dicke Farbschichten lassen sich mit einem Auftrag erzielen. Acrylgel ist im nassen Zustand weiß. Es trocknet zu einer farblosen elastischen Masse. Nicht nur die Konsistenz der Acrylfarben ändert sich. Auch glänzen sie mit Acrylgel stärker und wirken transparenter.
Acrylmalmittel
Acrylmalmittel lässt die Farben flüssiger werden. Sie können wie eine Lasur dünn und fein aufgetragen werden. Der Farbfilm ist glänzend, sehr elastisch und nach dem Abtrocknen wasserfest. Die Verwendung von Acrylmalmittel empfiehlt sich für Zwischen- oder Abschlussschichten in der Malerei. Es macht sie beständiger gegen Umwelteinflüsse. Auch verwendbar sind sie für lasierende Maltechniken.