Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Abfalleimer  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Abfalleimer“
Überbegriffe
Einbau-Mülleimer
Sind für den Einbau in Schrankelementen vorgesehen, mit der Schranktür wird z.T. gleich der Behälter geöffnet.
Kosmetikeimer
Der kleine Helfer in unterschiedlicher Ausführung, für die hygienische Abfallentsorgung in Ihrem Bad.
Schwingdeckel-Eimer
Der Schwingdeckel verschließt die sehr große Einwurföffnung dieser Mülleimer.
Schwingklappen-Eimer
Mit selbstschließender Einwurfklappe, werden durch die Push-Mechanik der Klappe geöffnet.
Standard-Mülleimer
Der klassische Mülleimer in verschiedenen Größen, der mit einem Deckel verschlossen werden kann.
Tischeimer
Diese kleinen formschönen Eimer befreien Ihren Tisch schnell und sauber von anfallenden Abfällen.
Treteimer
Die Tretmechanik öffnet den Mülleimer, damit haben Sie stets beide Hände frei.
Zubehör
Müllbeutel
Die kleinen Alternativen zum Müllsack, finden überwiegend in Haushalten und Büros als hygienische Einlagen im Abfallbehälter Anwendung.
Mülleimerdeo
Verhindert die unangenehme Geruchsbildung in Abfallbehältern.
Müllsack
Haben ein Volumen bis zu 200 l, können in Kombination mit Abfallbehältern aber auch einzeln zum Sammeln und Lagern des Mülls benutzt werden.
Aufsatzring

Ist Ihr Abfalleimer ein Hingucker?

Es muss nicht immer nur weiß sein! Abfalleimer von Hailo sind zum Beispiel in bis zu 19 verschiedenen Farben und zahlreichen –preisgekrönten- Designs erhältlich. So können Sie die Abfalleimer im Unternehmen zum Beispiel direkt an Ihr Corporate Design anpassen oder sogar prominent in Räumen positionieren und damit zu wahren Hinguckern werden lassen.

Hailo Banner

Welche Art von Abfallsammler soll es sein?

Auch bei Abfalleimern gibt es einige Dinge, die vor dem Kauf bedacht werden sollten. Als erster Punkt sollte natürlich die passende Größe gewählt werden. Für einen Einzelarbeitsplatz mit normalem Abfallaufkommen ist in der Regel ein Abfalleimer mit einem Volumen von 20-30 Litern völlig ausreichend. In Großraumbüros sollten dagegen größere Modelle mit mindestens 50 Liter Volumen gewählt werden. Auf folgende Punkte sollten Sie zusätzlich vor dem Kauf achten:
Icon Deckelart Offen/Geschlossen
Wenn im Abfalleimer auch organischer und feuchter Müll gesammelt werden soll, dann sollte ein geschlossenes Modell mit einem Deckel gewählt werden. So werden Geruchs-belästigungen vermieden.

Icon Fusspedal Fußpedal
Wenn Sie ein geschlossenes Modell mit Deckel bevorzugen, dann empfiehlt es sich, einen Abfalleimer mit Fußpedal zu wählen. Das ist hygienischer, da hier der Deckel beim Öffnen nicht mit der Hand berührt wird. Die Tretmechanik sollte aus hygienischen Gründen zudem innenliegend sein.

Icon Farben und Design Farbe/Design
Auch die Frage ist unter Umständen entscheidend. Zur Wahl stehen oft mehrere Farben und Edelstahl-Modelle. Hier sollten Sie auf „Anti-Fingerprint“-Produkte achten, bei denen kaum Fingerabdrücke sichtbar sind.

Egal, für welchen Einsatzzweck und Einsatzbereich Sie einen Abfalleimer benötigen: Bei Hailo werden Sie ganz bestimmt fündig! Seit 1947 entwickelt das Unternehmen Produkte für Haushalt und Gewerbe. Wussten Sie, dass Hailo zum Beispiel die Aluminiumleiter erfunden hat? Diese jahrzehntelange Erfahrung spiegelt sich auch in den Abfalleimern wieder. Diese sind robust, komfortabel und besitzen ein außergewöhnliches Design.
Abfalltrenner

ProfiLine Solid Öko

Die Solid Öko-Serie ist hervorragend für das Sammeln von feuchtem Müll und zur Abfalltrennung geeignet. Je nach Modell besitzen die Abfalleimer bis zu 3 einzeln entnehmbare Inneneimer. Das rechteckige Gehäuse besteht aus Edelstahl oder korrosionsfest beschichtetem Stahlblech und ist in fünf verschiedenen Farben verfügbar. Alle Modelle besitzen einen "Soft Close" Deckel aus Kunststoff und ein breites, ergonomisches Fußpedal mit innenliegender Tretmechanik.
Folgende Modelle sind in dieser Serie erhältlich:

ProfiLine Solid Öko uno M

1 Inneneimer, 17l

ProfiLine Solid Öko duo M

2 Inneneimer, a‘ 9l

ProfiLine Solid Öko duo L

2 Inneneimer, 17l & 9l

ProfiLine Solid Öko trio L

3 Inneneimer, a‘ 9l
Designabfallsammler

ProfiLine Solid Design

Der Hingucker für Ihr Unternehmen mit einem herausnehmbaren, 16 Liter fassenden, Kunststoff-Inneneimer mit Tragegriff. Neben dem Design besticht das Modell vor allem durch das Müllbeutel unsichtbar fixierende Klemmsystem.
Ein Ring aus Gummi sorgt dabei für den richtigen Sitz des Müllbeutels.
Das Gehäuse sowie der gewölbte Deckel bestehen aus Edelstahl oder korrosionsfest beschichtetem Stahlblech.
Der Abfalleimer ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und durch den breiten Bodenkranz besonders standfest. Besonders angenehm öffnen lässt sich das Modell durch das breite Fußpedal.
Der "Soft Close" Deckel schließt leise und geruchsdicht.

Big-Box® Touch 60

Der Großraum-Abfallsammler für Ihr Unternehmen. Durch das XXL-Volumen von 60 Litern ist das Modell sehr gut für Großraumbüros oder ganze Etagen geeignet. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl oder korrosionsfest beschichtetem Stahlblech und ist in 4 Farben erhältlich. Zu den Highlights des Modells zählen die One-Touch-Deckelöffnung und der Müllbeutel-Klemmrahmen. Hinzu kommt: Die Abfalleimer lassen sich problemlos gruppieren und können so hervorragend als Sammelstation genutzt werden. Alle Modelle sind mit 4 Gummi-Füßen ausgestattet. Für einen mobilen Einsatz sind entsprechende Rollen als Zubehör erhältlich.
Zur Big-Box® Touch-Serie gehören folgende Modelle:

Big-Box® Touch XL

Fassungsvermögen: 52 Liter

Big-Box® Touch XXL

Fassungsvermögen: 71 Liter

Die ganze Welt der Abfallsammler

Neben reinen Abfalleimern bietet Hailo zahlreiche weitere Produkte für die vielfältigsten Einsatzbereiche in Unternehmen. Klicken Sie einfach auf einer der nachfolgenden Kategorien, um eine Übersicht aller verfügbaren Hailo-Produkte aus diesem Bereich zu erhalten.
Icon Made in Germany

Made in Germany

Abfalleimer von Hailo werden zu 90 % in Deutschland hergestellt. Das garantiert modernste Fertigungsanlagen, umweltfreundliche Prozesse und höchste ökologische Standards.
Icon 3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie

Hailo fertigt Qualitätsprodukte und ist von der langen Haltbarkeit überzeugt. Darum gewährt das Unternehmen 3 Jahre Garantie auf alle Abfalleimer.

Preisgekrönt

Die Lösungen für Abfallsammlung und Mülltrennung von Hailo sind nicht nur äußerst praktisch und funktionell, sondern besitzen zudem ein äußerst formschönes Design. Davon ist nicht nur das Unternehmen selbst überzeugt. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen belegen das außergewöhnliche Design und die Innovationskraft von Hailo. Auswahl diverser Preise

Hailo: Tradition seit 1947

Das Unternehmen wurde 1947 von Rudolf Loh in Haiger gegründet und brachte bereits kurze Zeit später die ersten Einbau-Abfallsammler für Einbauküchen auf den Markt. 1960 entwickelte Hailo die erste Aluminium-Haushaltsleiter. In den kommenden Jahren folgten viele weitere, bahnbrechende Innovationen. Heute besteht Hailo aus 4 Geschäftsbereichen, in denen rund 380 Mitarbeiter beschäftigt sind. Neben Deutschland besitzt das Unternehmen Standorte in Frankreich, Tschechien, USA, Großbritannien und Brasilien.
Logo Hailo

Alle verfügbaren Produkte von Hailo finden Sie in der
HAILO-MARKENWELT.

Weitere Informationen zum Thema Abfalleimer
^

So werden Sie Ihren Müll los!

Der Mülleimer - oft auch als Abfalleimer bezeichnet - dient dazu, Abfälle zu sammeln und aufzubewahren. Im Mülleimer befindet sich oftmals ein zusätzlicher herausnehmbarer Abfalleinsatz. Außerdem werden häufig Müllbeutel eingelegt, die dann zusammen mit dem Müll entsorgt werden. Besonders praktisch sind Eimer mit abgerundeten Kanten, da Sie diese wesentlich einfacher und gründlicher reinigen können als Eimer mit eckigen Kanten.

Sie haben die Wahl

Mülleimer gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Sie unterscheiden sich in Material, Farbe und Volumen. Letzteres gibt an, wie viel Liter Müll in den Eimer passen. Auch das Design spielt eine große Rolle, abhängig von der Verwendungsart. In ein modern eingerichtetes Büro soll oftmals auch ein formschöner Eimer stehen. Besondere Formen des Mülleimers sind der Papierkorb sowie der Kosmetikeimer.

Noch mehr Vielfalt

Auch in der Funktionalität gibt es große Unterschiede. Es ist oftmals entscheidend, ob Sie den Mülleimer im Innenbereich oder im Freien aufstellen wollen. Suchen Sie einen offenen Eimer, der meist aus Drahtgitter besteht oder einen geschlossenen Eimer, der keine Gerüche entweichen lässt? Oder soll es ein einfaches Gestell für Müllsäcke sein? Diese gibt es ebenfalls mit Außenmantel, für einen besseren Schutz des Müllsacks sowie eine ansprechende Optik. Möchten Sie den Mülleimer aufstellen, aufhängen oder sogar einbetonieren? Einige Mülleimer - besonders solche für den Außenbereich - verfügen darüber hinaus über einen Aschereinsatz. Auch bei dem Deckel können Sie wählen: es gibt Treteimer, automatisch öffnende Deckel mit Sensoren, Schwingklappen und Push-Klappen.

Der Umwelt zuliebe

Die zunehmende Bedeutung der Ökologie schlägt sich auch in der Bauweise von Mülleimern nieder. So genannte Mülleimersysteme bestehen aus mehreren getrennten Inneneimern, die in Papier, Biomüll, gelber Sack und Restmüll aufgeteilt sind. So wird die Trennung für die Mülltonnen erheblich erleichtert. In Krankenhäusern und Betrieben mit Gefahrstoffabfällen finden Sie Spezialeimer, die entweder zusammen mit dem Müll vernichtet oder in Entsorgungsanlagen aufbewahrt werden.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Abfalleimer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.