Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: überbrillen uvex, 3m überbrille, univet überbrille
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Überbrille

  Überbrille  (318 Angebote unter 27.901.987 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Überbrille“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Überbrille"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Überbrille
^

Die Überbrille als Schutzbrille für Brillenträger

Der große Vorteil einer Überbrille: Sie kann über der normalen Korrekturbrille getragen werden. Die Überbrillen kommen in Arbeitsbereichen zum Einsatz, die mit dem Gebotszeichen „Augenschutz benutzen“ gekennzeichnet sind. Die Arbeitsschutzmittel halten Staub, Chemikalien, Zugluft und übermäßiges Licht von den Augen fern. Ein Schutz, der wichtig und nötig ist.

Die einfachste Form der Schutzbrille

Die Überbrillen gehören zu den Schutzbrillen. Sie müssen dann eingesetzt werden, wenn die Augen durch die Arbeitsumgebung gefährdet werden können. Sei es durch Staub, kleinste Partikel, Spritzwasser, Chemikalien oder Licht. Das Gebotszeichen "Augenschutz benutzen" weist auf die Notwendigkeit hin. Es zeigt die weißen Umrisse eines Kopfes mit einer Schutzbrille. Das Zeichen ist kreisrund und stark-blau oder schwarz gehalten. Nach DIN 4844-2 ist es ein allgemeingültiges Symbol. Jeder Bereich, der mit diesem Gebot ausgezeichnet ist, darf nur mit einer Schutzbrille betreten werden. Insbesondere für Gäste oder Angestellte, die sich nur kurze Zeit oder unregelmäßig in solchen Bereichen aufhalten, eignen sich die Überbrillen sehr gut. Sie sind meist so gefertigt, dass sie über Korrekturbrillen getragen werden können.

Vorteil der Überbrillen: das Tragen über Korrekturbrillen

Überbrillen sind ein Teil der Arbeitsschutzausrüstung. Sie bieten einen allgemeinen Schutz für die Augen vor Schmutz, Luftzug und starkem Licht. Ihr größter Vorteil: Sie können über einer Korrekturbrille getragen werden. Die Überbrillen sind unabhängig von der jeweiligen Sehstärke verwendbar. Sie sind nicht auf einen Menschen angepasst, sondern erlauben die Verwendung durch mehrere Personen, beispielsweise Besucher des Gefahrenbereiches.

Überbrillen sind nicht für den Dauereinsatz geeignet

Die Überbrillen sind nicht spezialisiert auf bestimmte Gefahren und eignen sich nicht als Schweißerschutzbrille oder Elektrikerschutzbrille bei Elektro-Arbeiten. Ihre Aufgabe ist der kurzzeitige Schutz der Augen. Eine Lösung für dauerhaftes Arbeiten unter einwirkenden Gefahren bieten spezialisierte Schutzbrillen, die auch mit der jeweiligen Korrekturstärke ausgestattet sind. Bei einer doppelten Bebrillung kann es zum Verrutschen kommen, was bei intensiven Arbeiten nachteilig sein kann.

Arbeitssicherheit ist groß geschrieben

Arbeitsunfälle sind schnell geschehen. Eine Unachtsamkeit oder ein gutes Stück Zeitdruck sind häufig die Ursache. Dabei ist es sehr leicht, die Gesundheit zu schützen und irreparable Schäden zu vermeiden. Gebotszeichen weisen auf Gefahren hin, deutlich und klar bezeichnen sie die Schutzmaßnahmen für ein gefahrenfreies Arbeiten und Betreten des Bereiches. Zusätzliche Informationen und Arbeitssicherheitsschulungen helfen, die maximal mögliche Sicherheit zu gewährleisten. Ein Hinweisschild auf den Ort, an dem der Augenschutz zu finden ist, stellt eine sinnvolle Ergänzung zum Gebotsschild dar.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.