Der Zaunbriefkasten für Grundstücksgrenzen
Zaunbriefkästen sind die Postempfänger der Wahl an Zäunen und Grundstücksgrenzen. Sie können flexibel eingesetzt werden. Einige Zaunbriefkästen sind frei stehend, andere in oder auf Zäune montierbar. Ihr Hauptmerkmal: Der Einwurf geschieht auf der Vorderseite, die Entnahme auf der Rückseite.
Der Briefkasten für Zaun und Tor
Der Zaunbriefkasten hat, wie jeder andere
Briefkasten, die Aufgabe, Post anzunehmen, kurzzeitig aufzubewahren und entnehmen zu lassen. Die verbreitetste Form des Briefkastens verfügt über eine Einwurfklappe und eine Entnahmeklappe. Beides befindet sich auf seiner Vorderseite. Während die Einwurfklappe jeder Person den Einwurf erlaubt, ist die Entnahmeklappe durch ein
Briefkastenschloss gesichert. Neben Briefen können auch Zeitschriften und andere schriftliche Kommunikationsstücke eingeworfen werden. Die Menge und Größe ist jedoch durch das Fassungsvermögen und die Abmaße des Einwurfschlitzes begrenzt. Briefkästen sind in der Regel an Haustüren oder bei Mehrfamilienhäusern im Hausflur zu finden. Beliebt ist auch der
Durchwurfbriefkasten. Dabei erfolgt der Einwurf durch die Tür oder Mauer mittels eines Schachtes. Dieses Prinzip des Einwurfes von vorn und Entnahme von der entgegengesetzten Seite nimmt der Zaunbriefkasten auf. Er findet seinen Bereich an Grundstücksgrenzen, Toren und frei stehend an Wegen.
Vorteile des Zaunbriefkastens
Ein Zaunbriefkasten zeichnet sich durch einige Vorteile gegenüber andere
Briefkastensysteme aus. Sie sind sehr flexibel in der Anbringung und ideal für die Montage an, auf oder die Integration in Zäune. Meist in der Nähe von Toren oder Gartentüren ist auch eine Klingel gut integrierbar. Besonders komfortabel sind Zaunbriefkästen mit Gegensprechanlagen. Auch an Wegen oder freistehend können Zaunbriefkästen gute Dienste leisten. Zaunbriefkästen bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Postboten und andere Briefüberbringer müssen nicht auf das Grundstück oder in die Gebäude gehen. Die Tore und Türen können für ungewollte Gäste verschlossen bleiben. Auch für die Entnahme der Post müssen Tür und Tor nicht geöffnet werden. Auf der Rückseite des Briefkastens findet sich die verschließbare Entnahmeklappe. Einschränken lässt sich bei Bedarf auch die Einwurfklappe. Sie ist von innen verschließbar. Ungewollte Einwürfe können ausgeschlossen werden.
Nachteile des Zaunbriefkastens
Zaunbriefkästen entziehen sich der Aufsicht, da sie meist entfernt von Türen oder Gebäuden stehen. Die Verlockung, den Briefkasten zu beschädigen oder zu zerstören, kann groß sein, wenn die Entfernung eine gewisse Ungestörtheit provoziert. Auch vor Diebstahl ist die eingeworfene Post nicht sicher. Selbst wenn die Zaunbriefkästen in der Regel die Entnahme der Post durch den Einwurfschlitz unterbinden. Meist muss ein weiterer Weg zurückgelegt werden, um den Briefkasten zu leeren.