Nutzen Sie die Vorteile von Briefkastensystemen
Briefkästen erleichtern den Umgang mit Postsendungen. Es ist keine Notwendigkeit, dass der Empfänger selbst anwesend ist, wenn die Post eintrifft. Briefkastensysteme bewahren die Postsendungen bis zur Entnahme sicher auf und stehen immer zur Verfügung. Sie können flexibel für jeden Bedarf zusammengestellt werden.
Die flexiblen Empfänger von Postsendungen
Briefkästen sind Überträger. Postsendungen können von jedermann durch eine Klappe eingeworfen werden. Im
Briefkasten verbleiben sie, bis der Empfänger ihn durch eine Entnahmeklappe leert. Während des Aufenthaltes ist das Postgut durch ein Schloss in der Entnahmeklappe geschützt. Noch mehr Schutz bieten Briefkästen, die die Postsendungen durch eine Mauer oder Tür hindurchleiten. So sind sie nicht mehr für Unbefugte zugänglich. Teilen sich mehrere Empfänger ein Gebäude, wie bei Mehrfamilienhäusern oder Büros, ist eine
Briefkastenanlage eine gute Wahl. Sie bieten eine nahezu unbegrenzte Anzahl voneinander getrennter Kästen an. Im Freiland leisten freistehende Briefkästen und Zaunbriefkästen gute Dienste. Noch mehr Flexibilität bieten solche Briefkastensysteme, deren Bestandteile einzeln erhältlich und kombinierbar sind.
Briefkästen in bewährtem Standard
Der Standard-Briefkasten besteht aus einem Aufbewahrungsbehälter, einer Einwurfklappe und einer verschließbaren Entnahmeklappe. Sie werden durch die Rückwand des Behälters mittels Schrauben an eine Wand oder die Außentür befestigt. Vor stärkeren Witterungseinflüssen schützen solche Briefkästen, die über Dichtungen gegen eindringendes Wasser verfügen. Spezielle Beschichtungen helfen auch gegen Graffitischäden. Für Zeitungen eignet sich eine einzelne oder integrierte
Zeitungsbox gut.
Briefkästen mit getrenntem Einwurf- und Empfangsbereich
Briefkästen, deren Einwurf- und Empfangsbereich nicht beieinander im vorderen Bereich liegen, bieten noch mehr Schutz gegen unbefugtes Entnehmen. An Grundstücksgrenzen sorgen Zaunbriefkästen dafür, dass Postboten das Grundstück nicht betreten müssen. Tür und Tor können verschlossen bleiben. Mit einem
Durchwurfbriefkasten sind Postsendungen am besten geschützt. Sie rutschen durch die Tür oder durch die Mauer hindurch in den Innenraum und sind nicht mehr erreichbar für Unbefugte.
Briefkästen als System
Briefkästen können auch leicht aus ihren Einzelteilen zusammengestellt werden. Flexibel sorgen Fronten, Gehäuse und Schlösser dafür, dass sich die Briefkästen optimal einpassen.
Tipps zu Briefkästen
Briefkästen sind in vielen Formen möglich und ganz spezifisch auf alle Postempfangsbedürfnisse abgestimmt. Ob der Empfänger ein Haushalt, Mehrfamilienhaus oder Büro ist - mit dem passenden Briefkastensystem kommen alle Postsendungen zuverlässig an.
Ein besonderer Tipp: Auch USB-Sticks lassen sich als Briefkasten - im weitesten Sinn - nutzen. Von einem weltweiten Kunstprojekt inspiriert pflanzen viele Menschen USB-Sticks als "Tote Briefkästen" in Mauern ein. Eine spannende Idee, die einen neuen Weg moderner Kommunikation zeigt.