Das Yo-Yo - weitaus mehr als nur ein Kinderspielzeug
Wer kennt es nicht? Das kleine runde bzw. ovale Yo-Yo oder auch Jo-Jo aus Holz oder Plastik, mit dem im Laufe der Kindheit versucht wurde, tolle Tricks vorzuführen, die zum Staunen verleiteten. Es gibt viele
Spiele und Spielzeuge. Das Yo-Yo zählt aber definitiv zu denen, welche es am längsten gibt und welche am längsten aufbewahrt werden. So besitzen nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene eines. Und sie versuchen immer wieder ihr Glück damit. Oftmals dient er allerdings auch als Konzentrations- und Entspannungsübung, die hier und da von Vorteil sein kann - auch das sollte bedacht werden. Darüber hinaus steht natürlich das Geschick beim Yo-Yo-Spiel ebenfalls im Vordergrund, welches trainiert wird.
Ein Jo-Jo als Werbegeschenk
Gerade Unternehmen, die Kinder als Zielgruppe haben, können ein Yo-Yo als tolles
Werbegeschenk einsetzen. Allerdings können Sie dieses Spielzeug auch an Erwachsene weiter reichen und auf diese Weise für Freude sorgen. Der Spaßfaktor bleibt sicherlich auch bei Erwachsenen nicht auf der Strecke. Denn kaum jemand kann es lassen, einYo-Yo auszuprobieren, wenn man es in die Hände bekommt. Damit das Yo-Yo auch stets griffbereit ist, so stehen sogar Ausführungen mit Gürtelclip zur Verfügung, die sich oft als wirklich äußerst praktisch erweisen.
Es gibt zahlreiche Tricks, die mit einem Yo-Yo vorgeführt werden können. Einige davon erfordern mehr Übung, andere dagegen weniger. Mit einem Yo-Yo-Trickbuch kann man diverse Tricks Stück für Stück erlernen.
Wussten Sie eigentlich, ...
... dass es sogar anerkannte Yo-Yo-Meisterschaften gibt? Hierbei werden die Teilnehmer in unterschiedliche Spielerklassen kategorisiert, so dass jeder Einzelne von ihnen zeigen kann, welche Tricks er beherrscht.
Die Unterklassenspiele der Meisterschaft werden hierbei entweder mit je einem oder zwei Jo-Jos in den Händen gleichzeitig bestritten. Darüber hinaus existiert auch noch ein Teamwettbewerb, bei welchem zwei bis sechs Spieler in einem Freestyle-Contest antreten und sich unter Beweis stellen müssen. Gerade für echte Yo-Yo-Liebhaber und diejenigen, welche eine Herausforderung suchen, ist ein Yo-Yo deswegen ein tolles
Geschenk.