Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Wundreinigungsspray

  Wundreinigungsspray  (59 Angebote unter 27.605.025 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wundreinigungsspray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wundreinigungsspray"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wundreinigungsspray
^

Antiseptikum - Stark gegen Wundinfektion

Das Antiseptikum ist ein medizinisches Produkt gegen Wundinfektionen, das bei der Wundreinigung eingesetzt wird. Bei der äußerlichen Anwendung auf Wunden, unterstützt es deren Abheilung, denn es wirkt desinfizierend auf Mikroorganismen. Zudem ist es meist gut verträglich, birgt oft wenig Allergiepotenzial und wirkt in den meisten Fällen sehr schnell. Das Antiseptikum kann mit den gängigen Reinigungstextilien wie Tupfer oder Tüchern auf die Wunde aufgetragen werden. In jedem Fall ist bei der Nutzung auf die Herstellerangaben und Anwendungshinweise zu achten.

Das Antiseptikum mit Iod

Die meisten Antiseptika enthalten Iod, das hauptsächlich bakterizid wirkt. Es zerstört die Bakterien, Viren oder Pilze durch Oxidation. In der Lösung oder Salbe ist das Iod in Form von PVP-Iod (Povidon-Jod) enthalten. Diese Verbindung gibt den Wirkstoff kontinuierlich an die Wunde ab. Mit der Zeit lässt seine Wirkung nach. Vorsicht ist bei größeren Wunden in Verbindung mit bestimmten Erkrankungen geboten, da die Behandlung mit diesem Antiseptikum einen hohen Iodspiegel im Blut erzeugen kann. Insbesondere bei Schilddrüsenerkrankungen oder Überempfindlichkeiten sollten andere Antiseptika in Betracht gezogen werden.

Das Antiseptikum mit Octenidin

Das Antiseptikum mit Octenidin ist ein sehr schnell und besonders umfangreich wirkendes Mittel. Es erzeugt binnen Sekunden eine Schutzschicht auf der Wunde, die gegen eine Vielzahl von Bakterien, Viren und Pilzen wirkt. Für chronische Wunden wird oft verdünntes Octenidin verwendet, da es eine längere Einwirkzeit hat. Auch bei Verbrennungswunden wird das Antiseptikum mit Octenidin zumeist verdünnt verwendet. Das Octenidin kann nicht durch die Haut resorbiert werden. Es ist eine gute Alternative zu PVP-Iod, wenn die Wunden großflächig sind oder eine Schilddrüsenerkrankung vorliegt.

Das Antiseptikum mit Polihexanid

Das Antiseptikum mit Polihexanid ist ein sehr bewährtes desinfizierendes Mittel bei chronischen oder stark sensiblen Wunden. Es ist meist sehr gewebeverträglich und wirkt intensiv gegen Mikroorganismen. Das Risiko einer allergischen Reaktion wird damit minimiert.

Anwendung in der Praxis

Das Antiseptikum muss bei einem gesunden Menschen nicht zwangsläufig für jede Wunde eingesetzt werden. In einigen Fällen reicht eine sterile Kochsalzlösung aus, um präventiv gegen eine Infektion zu wirken. Erst beim Auftreten von Entzündungszeichen wie
  • Schmerz, Erwärmung, Schwellung oder Rötung,
ist ein Antiseptikum empfehlenswert. Für Menschen mit stark angegriffenem Immunsystem sollte präventiv desinfiziert werden. Gegebenenfalls sollte ein Arzt konsultiert werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.