Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Werkzeugkasten

  Werkzeugkasten  (1.040 Angebote unter 29.252.886 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Werkzeugkasten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Werkzeugkasten"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   70   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Werkzeugkasten
^

Werkzeugkasten – verlässlicher Zugriff auf das Werkzeug

Unter einem Werkzeugkasten versteht mein einen Aufbewahrungsgegenstand, in welchem verschiedene Werkzeuge gelagert werden können. Da ein Handwerker einen schnellen Zugriff auf ein bestimmtes Werkzeug benötigt, werden die Werkzeugkästen so gestaltet, dass möglichst viele Werkzeuge möglichst übersichtlich verstaut werden können.

Ein großer und übersichtlicher Stauraum ist eine notwendige Voraussetzung für Handwerker

Ein Werkzeugkasten soll einen schnellen Zugriff auf ein bestimmtes Werkzeug ermöglichen. Der Handwerker muss einen kompletten Überblick über den gesamten Stauraum des Werkzeugkastens gewinnen können. Um dies zu gewährleisten, bieten die Herstellerfirmen eine Vielzahl an Modellen an, die auf ihre individuelle Art und Weise versuchen, den Stauraum übersichtlich zu gestalten. Das Format und die Größe sind entscheidende Merkmale, wie der Stauraum gestaltet ist. Hierbei ist der individuelle Anspruch des Handwerkers entscheidend. Wer viel Werkzeug besitzt und dieses bei sich tragen muss, der benötigt eine entsprechend große Werkzeugkiste. Viele Werkzeugkästen besitzen mehrere Etagen und zusätzliche Fächer, in denen Werkzeug verstaut werden kann. Ähnlich sind Werkzeugkoffer aufgebaut, wobei sich allerdings das Werkzeug in einem Koffer befindet.
Werkzeugkästen gibt es auch in Spezialformen beispielsweise für Feuerwehren oder Schlosser, dabei handelt es sich um funkenfreie Werkzeugkästen.

Die Qualität muss vor allem bei großen Werkzeugkästen berücksichtigt werden

Werkzeugkästen, die über einen großen Stauraum verfügen, müssen über eine entsprechende Qualität des Materials verfügen. Gerade wenn der Werkzeugkasten mit vielen Werkzeugen belegt wird, ist der Griff die entscheidende Stelle, an welcher die Qualität gemessen werden kann. Hierbei haben sich die Werkzeugkästen bewährt, die über zusätzliche Verstärkungen verfügen. Metall und verschiedene Metalllegierungen sind die standardisierten Herstellungsmaterialien.
Die Qualität misst sich außerdem an dem Gesamtgewicht. Das Material sollte leicht und dennoch sehr strapazierfähig sein. Das zusätzliche Gewicht, welches die Werkzeuge verursachen, sollte ohne Probleme getragen werden können.

Komplett-Werkzeugkästen

Viele Werkzeugkästen sind bereits mit diversen Werkzeugen ausgerüstet wie beispielsweise mit einem Seitenschneider, einer Telefonzange, einer Universalsäge, Steckschlüsselsätzen, Schraubendrehern und Wasserpumpenzangen. Bei diesen Angeboten sollte vor allem darauf geachtet werden, dass die Werkzeuge TÜV-geprüft sind.

Multi-Tools

Multi-Tools sind Werkzeugkästen, die ohne Probleme stets am Körper getragen werden können. In der Größe eines Taschenmessers verfügen sie über viele verschiedene Werkzeuge in Miniaturausführung. Multi-Tools eignen sich für schnelle Reparaturen im Haus oder unterwegs. Einen vollständigen Werkzeugkasten können Sie aber nicht ersetzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.