Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: weihnachtsbaumbeleuchtung osram
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Weihnachtsbaumbeleuchtung

  Weihnachtsbaumbeleuchtung  (141 Angebote unter 30.804.583 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Weihnachtsbaumbeleuchtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Weihnachtsbaumbeleuchtung"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Weihnachtsbaumbeleuchtung
^

Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen...

Die traditionelle Weihnachtsbaumbeleuchtung sind Kerzen aus Bienenwachs. Echte Kerzen werden auch heutzutage noch in manchen Familien verwendet. Mit einem speziellen Baumkerzenhalter werden sie in den Tannenzweigen befestigt. Wachskerzen bedürfen jedoch größter Vorsicht. Aufgrund der Brandgefahr und des tropfenden Waches bevorzugen die meisten Menschen mittlerweile eine elektrische Weihnachtsbaumbeleuchtung. Während die elektrischen Lämpchen anfangs optisch noch den Kerzen nachempfunden waren, haben sich heutzutage moderne, Strom sparende LED-Lampen weitestgehend durchgesetzt.

Die Lichterkette

Zur Beleuchtung des Weihnachtsbaums werden am häufigsten Lichterketten verwendet. Die kleinen Lampen sind hintereinander geschaltet und mittels Kabel verbunden. Es gibt verschiedene Befestigungssysteme, die meisten Lampen werden in die Tannenzweige geklemmt. Lichterketten aus herkömmlichen Glühlampen sind zwar immer noch erhältlich, sie werden jedoch immer mehr durch LED-Lampen abgelöst. LED-Lampen sind wesentlich sparsamer im Verbrauch, je nach Modell lässt sich mit ihnen bis zu 90 Prozent Strom sparen. Weihnachtsbeleuchtung mit LED-Lampen gibt es in verschiedenen Farben. Auch weißes Licht ist nicht gleich weißes Licht. Manche Hersteller bieten die Weihnachtsbeleuchtung in kaltweiß oder warmweiß an. Die LED-Lichterketten haben entweder einen Trafo oder werden mittels Batterie betrieben. Für den Außenbereich sollten nur Lichterketten verwendet werden, die ausdrücklich für den Einsatz im Freien empfohlen werden.

Kabellose Weihnachtsbaumkerzen

Kabellose Weihnachtsbaumkerzen sind die neueste Entwicklung in der Christbaumbeleuchtung. Die Weihnachtsbaumkerzen werden einzeln platziert. Sie lassen sich per Funk mit einer Fernbedienung an- und ausschalten. Betrieben werden sie mit Batterien. Durch den geringen Stromverbrauch der LED-Lampen halten die Batterien die gesamte Adventszeit. Kabellose Weihnachtsbaumkerzen haben viele Vorteile. Sie können flexibler platziert werden und die optisch weniger schönen Kabel entfallen. Es besteht auch nicht die Gefahr, dass beispielsweise Haustiere oder Kinder an den Kabeln hängen bleiben.

LED-Lichterschläuche

Die bunten LED-Lichtschläuche sind ein Dekorationstrend aus den USA. Die bunten LED-Lampen befinden sich in einem durchsichtigen Schlauch. Je nach Modell sind verschiedene Lichteffekte möglich. LED-Lichterschläuche werden vor allem im Außenbereich angebracht.

Lichterketten mit Solartechnik, die umweltfreundlichste Variante

Besonders für den Außenbereich sind LED-Lichterketten interessant, die über Solarzellen mit Strom versorgt werden. Sie enthalten einen auswechselbaren Miniakku, der sich tagsüber auflädt. Bei Dunkelheit leuchten diese Lichterketten ganz ohne Stromanschluss. Mittlerweile gibt es ein großes Sortiment an Weihnachtsbeleuchtung basierend auf Solartechnik. Nicht nur Lichterketten sind erhältlich, sondern auch Sterne und andere Figuren. Sie können beispielsweise im Garten einfach in den Boden gesteckt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.