Dank VGA-TV-Konvertern wachsen Fernseher und Personal Computer zusammen
VGA-TV-Konverter sind
PC-Zubehör, die einen herkömmlichen
Fernseher und einen
Personal Computer verbinden, um das VGA-Videosignal des Computers auf dem in aller Regel wesentlich größeren Bildschirm des Fernsehers wiederzugeben. Dabei ist es unerheblich, ob der Fernseher ein Gerät mit Kathodenstrahlröhre ist, oder ein
LCD- oder
Plasma-Display aufweist.
Wie arbeiten VGA-TV-Konverter?
Der VGA-TV-Konverter beinhaltet eine intelligente Elektronik, die das VGA-Signal des Computers auf den PAL-Standard des TV-Bildschirms umsetzt. Dabei können am PC-Eingang meist mehrere unterschiedliche Auflösungen verarbeitet werden: Die meisten Konverter sind nicht auf eine Auflösung von 640x480 Punkten (VGA-Standard) festgelegt, sondern beherrschen auch den SVGA- (800x600 Punkte) und den XGA-Standard (1024x768 Punkte). Einige Geräte können zusätzlich SXGA- (1280x1024 Punkte) und gar UXGA-Signale (1600x1200 Punkte) verarbeiten. Hochwertige VGA-TV-Konverter sind mit einer Infrarot-Fernbedienung ausgestattet, mit der sich der Signalumsetzer steuern lässt, einfachere Geräte besitzen Tasten zur Steuerung direkt am Gehäuse. Damit können - meist per On-Screen-Display (OSD) - Verzerrungen entfernt oder Bildlage und Bildgröße eingestellt werden. Einmal vorgenommene Bildeinstellungen lassen sich selbstverständlich dauerhaft speichern. Dazu ist keine spezielle PC-Software nötig, die VGA-TV-Konverter arbeiten mit einer eingebauten Firmware.
Ein- und Ausgänge von VGA-TV-Konvertern
VGA-TV-Konverter sind in aller Regel in einem kompakten Kunststoffgehäuse von maximal 300 Gramm Gewicht untergebracht, an dessen Seiten sich die Anschlüsse finden. Zur Energieversorgung des Gerätes befindet sich hier entweder ein normierter Anschluss für ein mitgeliefertes Steckernetzteil oder eine USB-Buchse. Geräte mit einer USB-Schnittstelle beziehen ihre Betriebsenergie über den USB-Bus des Personal Computers.
Für die Signalübertragung sind zur PC-Seite hin meistens VGA-Anschlüsse vorhanden (15-polige D-Sub-Buchse). Für die Übertragung von Audiosignalen sind in aller Regel Cinch-Schnittstellen vorhanden. Zur Fernseherseite hin bestehen in aller Regel
DVI- und HDMI-Ausgänge, oft auch S-Video- und Composite-Video-Schnittstellen. Somit sind Sie ausreichend flexibel und benötigen in den meisten Fällen nicht noch zusätzliche Adapterkabel. Hochwertige VGA-TV-Konverter signalisieren dabei per LED, welche Schnittstellen gerade aktiv sind.
Kabellänge
Aufgrund der technischen Konzeption des VGA-Signales sollten bei VGA-TV-Konvertern Kabellängen von maximal fünf Metern nicht überschritten werden, um eine sichtbare Verschlechterung des Bildes zu vermeiden. Bestehen zwischen Personal Computer und TV-Gerät oder Videobildschirm mehr als fünf Meter Distanz, so sollten Sie beim Kauf eines VGA-TV-Konverters darauf achten, dass dieser Signale per Ethernet-Verbindung (RJ45-Stecker) übertragen kann, da hierbei die Signalverluste wesentlich geringer ausfallen und obendrein die angebotenen Konverter oftmals noch einen kleinen Signalverstärker beinhalten. Außerdem sind spezielle dedizierte Signalverstärker erhältlich, die in Kombination mit einem VGA-TV-Konverter genutzt werden können.
Sonderausstattungen bei VGA-TV-Konvertern
Besonders hochwertige VGA-TV-Konverter verfügen neben der Standardausstattung auch über mehrere Ein- und Ausgänge, die unabhängig voneinander geschaltet werden können. Diese Geräte können somit auch als Video-Matrix genutzt werden, wenn mehrere unterschiedliche TV-Geräte oder als Eingangsquellen verschiedene Computer angeschlossen werden sollen. Zudem verfügen diese hochwertigen Konverter in aller Regel über die Möglichkeit, die Eingangssignale auch in das NTSC- oder das SECAM-Format zu konvertieren. Dadurch können selbst Fernsehgeräte oder Videobildschirme, die für das US-amerikanische oder das französische Bildformat ausgelegt sind, als Wiedergabemedium verwendet werden.