Fit für den nächsten Ausritt mit Pferdekühlgel
Der Pferdesport stellt an Reiter und Tier Ansprüche gleichermaßen, weshalb stets auf vielerlei Hilfsmittel aus dem
Tierpflege-Bedarf und
Veterinärbedarf zurückgegriffen werden muss. Nach einem ausgiebigen Ritt durch offenes Gelände beispielsweise, einer anstrengenden Springstunde oder auch nach dem täglichen Sport, haben die Pferde nicht selten mit warmen, geschwollenen Fesseln und Gelenken zu kämpfen. Unbehandelt können diese anfangs meist noch harmlosen Blessuren zu äußerst schmerzhaften Bänder- oder Sehnenschäden führen, die das Pferd nicht nur psychisch belasten, sondern oftmals auch für einige Zeit sporttechnisch außer Gefecht setzen können.
Dies ist nicht nur für den privaten Pferdefreund eine traurige Sache, sondern kann insbesondere auch bei gewerblichen Reit- und Fahrschulen zu finanziellen Ausfällen und / oder Mehrbelastungen durch anfallende medizinische Behandlungen führen. Die einfachste Methode, dem entgegen zu wirken, ist eine rasche Kühlung der betroffenen Stellen.
Linderung durch Kühlung
Mit einem Pferdekühlgel können Sie die geschwollenen und durch die Beanspruchung erhitzten Stellen ganz einfach selbst behandeln. Neben der reinen Kühlung verfügen viele Gels auch über eine durchblutungsfördernde Wirkung. Kleinere Beschädigungen der Muskulatur oder auch der Sehnen können durch das Auftragen eines Kühlgels schneller wieder verheilen und der Vierbeiner sich somit rascher erholen.
Behandeln Sie mit dem Pferdekühlgel Fesseln, Gelenke, Sehnen und Muskeln des Tieres. Hierbei sollten Sie beachten, dass das Kühlgel immer ohne jegliche Abdeckung aufzutragen ist. Das Gel sollte grundsätzlich nie unter Bandagen oder auch Gamaschen angewandt werden, da es sonst zu Hautreizungen kommen kann. Auch darf das Gel keinesfalls auf offenen Wunden oder Abschürfungen zur Anwendung kommen. Die im Kühlgel enthaltenen ätherischen Öle wie beispielsweise Nadelöl würden nicht nur ein schmerzhaftes Brennen verursachen, sondern könnten auch schnell zu einer bösen Entzündungen der betroffenen Stellen führen. Das Gel ist ausschließlich zur äußeren Anwendung gedacht.
Weitere Produkte, die Sie in diesem Zusammenhang interessieren könnten, sind
Mähnenbürste und
Pferdeshampoo.